This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:PTP 功能重新质询 DP83640

Guru**** 3009590 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552673/dp83640-ptp-function-requestion-dp83640

器件型号:DP83640


工具/软件:

尊敬的团队:

如果客户的架构如下所示、客户是否可以使用 DP83640 来实现和支持 PTP?
SoC(支持 PTP)--SGMII-->DP83640 --PHY-->连接器--PHY-->DP83640 --RMII->SOC(无支持 PTP)

此外、该应用手册还提到了软件方法。 使用标准 MAC 和 PHY 也可以实现 PTP。
您是否有关于此器件的任何可以分享的相关信息?

e2e.ti.com/.../0726.TI_5F00_IEEE1588_5F00_PTP.pdf

BR、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    DP83640 不支持 SGMII、 支持 PTP 的 SOC 是否也 支持 MII 或 RMII?

    使用标准 MAC 和 PHY 也可以实现 PTP。

    DP838640 可使用时间戳支持 PTP。 目的是在多个器件之间同步主时钟。 标准 MAC 可以使用 PPS 或时钟信号通过软件与主时钟同步、如本应用手册中所述。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、单独使用 PPS 是否可以在您的设置中实现优于 1ms 的同步精度、或者是否需要硬件时间戳才能达到该水平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、杰克先生、

    从链接的应用手册第 5.3 节可以看出、两个连接的 PHY 之间的平均 PPS 同步值为~869ps、标准偏差为 7.87ns。  由此、PHY 的 PPS 信号可在 1ms 内同步。

    您是否想问、来自 PHY 的 PPS 是否可以在 1ms 内将系统中的其他时钟同步? 进一步检查时、仅 PPS 可能不会同步时钟、因为它主要是参考信号。

    您可以使用 PHY 的 1588 输出时钟 作为基准 PTP 时钟、但如果要实现真正的 PTP 同步、应 将时间戳数据从 PHY 发送到 PTP 软件栈。  

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、
    1.我们的目标是同步主设备和从设备的系统时间,同步误差小于 1 毫秒 (ms)。 我们正在考虑两种方法:IEEE 1588 的纯软件实现和硬件辅助 IEEE 1588。 这两种方法都能达到我们所需的精度吗?
    是否主系统和从系统都需要支持 PTP、或者仅两个 DP83640 器件就足以支持 PTP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、杰克先生、

    1、是的、如果精度小于 1ms、那么纯软件方法可能 有效。 硬件辅助时间戳处理可以将精度提高到纳秒级、但在这里可能没有必要。

    2.主系统和从系统都 需要支持 IEEE1588 PTP 软件栈。 标准 MAC/SoC 应支持此栈、因为它基于软件、但请咨询 SoC 制造商以确保。 DP83640 提供的 PTP 硬件支持主要用于提高 PTP 同步的准确性。  

    TI 的这段 YouTube 视频展示了有关软件与硬件 PTP 实现的有用资源。 具体而言、分钟 12:26 - 20:30 介绍了不同的 PTP 实现。

    此致、

    Shane