This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN11625-Q1:TS 引脚

Guru**** 3010050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553338/tcan11625-q1-ts-pin

器件型号:TCAN11625-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我的客户 Joyson 在其工程中使用 TCAN11625DMTRQ1。 它们遇到了一个问题、即当使用低上升压摆率 Vsup 时 TS 引脚不会变为高电平。 您能帮助分析原因吗? 谢谢。

Sch: e2e.ti.com/.../8780.CAN.pdf

低压摆率 Vsup:

高压摆率 Vsup

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    与客户进行检查后、可能是由于以下情况导致的问题:如果 MCU 在将 nSLP 引脚推至高电平后的 4ms 内未检测到 TS 高电平、客户将手动将 nSLP 引脚拉至低电平。

    因此、他们问在将 nSLP 引脚推至高电平后检测 TS 高电平的最小间隔是多少?

     

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:

    感谢您的联系。 这很可能是因为 VIO 的上升速度慢于预期、并且/或 nRST 没有被保持足够长的时间。 此处播放的时序规格为 t_POWER_UP(保持 VSUP 高于 4.42V)、t_UVIO(保持 VIO 高于 1.65V) 和)和 t_nRST_COLD(在冷启动事件期间将 nRST 保持在高电平)。 VSUP 需要保持在 4.42V 以上并持续 4ms、VIO 需要保持在 1.65V 以上并持续 12us、并且 nRST 需要保持高电平 27ms。 这为您提供了 31.012ms、以及 VSUP 和 VIO 电源轨达到其最小阈值所需的时间、直到您开始将 nSLP 驱动为高电平。 您可以在第二个屏幕截图中看到当 VSUP 和 nSLP 保持高电平的时间更长时如何发生这种情况。  

    能否与包含的 VIO 和 nRST 共享相同的波形?   

    此外、您可以移除 TS 引脚的上拉电阻。 它是推挽输出、因此不需要上拉电阻器。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的答复。

    客户询问在 nSLP 拉至高电平?μ s 后 TS 引脚将置为有效多长时间

    此致、

    张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowi:  

    仅当器件处于 NORMAL 模式时、TS 才会变为高电平。 nSLP 不是这里唯一的瓶颈。  如上所述、VSUP、VIO 和 nRST 需要先上电、然后 器件读取 nSLP 上的电压。 由于我不知道 VIO 和 nRST 在客户系统中的发展速度有多快、因此在 TS 被驱动为高电平之前、我无法对总等待时间做出准确的陈述。  

    知道 VIO 和 nRST 上升时间后、可以 通过将以下时间相加来计算 TS 被驱动为高电平之前的总时间:  

    • VSUP 上升时间至 4.42V:~91ms(从第 1 次屏幕截图开始)
    • T_power:4ms
    • VIO 上升时间降至 1.65V: 未知
    • T_UVIO:12us
    • nRST 上升至 VIH 的时间: 未知
    • T_nRST_COLD:27ms
    • t_nSLP_Fltr:7.5us  
    • T_CAN_ACTIVE:2 μ s

    假设满足所有其他建议运行条件、将所有这些值相加将得到 TS 变为高电平所需的最长时间。  

    此致、

    马特