This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E-SEP:器件对输入端短路情况的响应

Guru**** 3010040 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1168E-SEP, THVD9491-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1553586/sn65c1168e-sep-device-response-to-short-circuit-conditions-at-input

器件型号:SN65C1168E-SEP
主题中讨论的其他器件: THVD9491-SEP

工具/软件:

您好:

我研究了  SN65C1168E-SEP 接收器输入上线路间接地或线路间硬短路的影响。 如果向收发器发送数据的设备短路、是否会对收发器造成残留损坏? 这样的故障是否能够通过收发器传播并影响另一侧的设备? 是否有任何保护措施来缓解这种情况?

谢谢您、

Colin Tombari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果正在向收发器发送数据的设备短路、这是否会对收发器造成残留损坏?

    不、RS485 相当稳健。  该标准 在定义时假设引脚可以短接至 Vcc/GND/或彼此。 这些器件的接收器网络还有一个衰减网络、该衰减网络可以抑制它在 CMOS 输入(对于旧器件为 BJT)上实际看到的内容。 因此、无论是在驱动还是接收信号、只要引脚不超过绝对最大额定值、简单地短接至 Vcc/GND/AtoB 就不会损坏我们的器件。

    此类故障是否能够通过收发器传播并影响另一侧的设备?

    如果 A 和 B 引脚相互短接、然后短接至 Vcc/GND? 即 Y-Z、则差分电压实际上将为 0。 因此、该器件将无法真正看到传入的信号。 未定义该器件的–200mV 和+200mV 之间的差分信号。 因此它可能会也可能不会使问题传播开来。  

    是否制定了任何保护措施来缓解这一问题?

    使用具有内部失效防护功能的器件会有所帮助。 两种类型的内部失效防护是将 Vth+推至 GND 以下的失效防护(因此,如果发生短路 VA-Vb = 0V 但 Vth+低于 GND、则 R 将保持高电平)和基于计时器的失效防护、它可以检测电压何时介于 200mV 和–200mV 之间、并在这两个电压之间的一组时间后强制 Rout 为高电平。

    THVD9491-SEP(我假设您需要 SEP)有第二个。 这个问题将允许问题通过传播、但会在 10ms 后将 Rout 设置回逻辑高电平。 此设置的优势是 Vth+和 Vth-更加对称、Vhysteresis 比其他类型的 内部失效防护更宽。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby! 这真的很有帮助。