This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:关断序列

Guru**** 3009590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1551133/dp83867ir-shutdown-sequence

器件型号:DP83867IR


工具/软件:

你(们)好

我在我设计的电路板上使用了一个 PHY [DP83867IRRGZT ]、但在关断序列检查期间、它的行为与预期不同、违反了 FPGA 关断序列、因此我正在寻找一种方法来改进这一点。

在为系统上电并建立以太网通信后、在关闭系统电源时、提供给 PHY 的 2.5V 电压保持在 500mV 左右 750ms、然后在 100ms 内放电至 0mV。

如果未建立以太网通信、则电压不会保持在 500mV、并立即放电至 0mV。

PHY 采用双电源配置 (1.0V、2.5V) 和 1.8V VDDIO 电源运行。
模式设计如下:

RX_D0:PHY_ADDEN、1⇒MODE1
RX_D1:PHY_ADD2、3⇒MODE1
RX_CTRL:AutoNeg⇒MODE3
LED_2:RGMII 时钟偏移 Tx[0]、[1]⇒MODE1
LED_1:ANEG_SEL、RGMII 时钟偏差 Tx[2]⇒MODE1
LED_0:MirrorEnable⇒MODE1
GPIO_0:RGMII 时钟偏斜[0]⇒MODE1
GPIO_1:RGMII 时钟偏斜[1、2]⇒MODE1

我将发布捕获的波形。

这是否是 PHY 的特性?
或者、是否可以通过调整 OHR 设置来解决该问题?
请告诉我。

最好的评价、Kato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato-San:

    这不是 PHY 的特性。

    您能否提供有关如何关闭 PHY 的其他电源的更多信息?

    此外、其他器件是否共享电源轨?

    最后、最好分享原理图、这样我们就可以检查是否有任何元件可能充电而导致如此长的耗散。

    我会朋友请求您、请随时通过私人信息分享遗嘱。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato-San:  

    我刚刚在 EVM 中测量了这一点、这是 PHY 在存在 MDI 链路且 2.5V 电压下降时的预期行为。  

    这不会损坏 PHY、并且是 PHY 的预期行为。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    很抱歉晚才回复。
    我将了解能否提供一个电路图。

    这是 PHY 的一个特性。
    我明白。
    是否有任何方法可以改进此关断序列?
    2.5V 用作 FPGA 组电源电压、
    这将严重违反 FPGA 关断序列。

    最好的评价、Kato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato-San:

    遗憾的是、MDI 链路为 2.5V 反向供电、因此要改善该情况、唯一方法是拔下以太网电缆。

    此致、

    j