This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306 Verf 1.2V->Vref 0.9V 操作's 验证

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1554844/pca9306-pca9306-vrerf-1-2v--vref-0-9v-operation-s-verification

部件号:PCA9306


工具/软件:

尊敬的团队:  

   PCA9306 有一个问题、根据数据表中的建议、VREF1 支持 1.2V 至 VREF2 - 0.6V、VREF2 必须介于 VREF1 + 0.6V 至 5.5V 之间。如果 VCC1 = VREF1 = 1.26V。 VREF2 = 1.26V + 0.6V = 1.86V。  

但是、在客户电路板上、他们发现 PCA9306 可以支持 1.2V (Vref1) 至 0.9V (Vref2) 的电平传输。 您能否解释一下 Vref2 上的电压为什么会低于 Vref1?

请参阅以下内容