This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206A:TXS0206AYFPR:uSD 卡 SDIO 接口频率支持

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0206A, TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556090/txs0206a-txs0206ayfpr-usd-card-sdio-interface-frequency-support

部件号:TXS0206A
主题: TXS02612 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我计划使用 TXS0206AYFPR 在我的设计中连接 uSD 卡、并将电平从 1V2(SoC 侧)转换为 1V8。

您能告诉我它是否能满足我的要求吗?

从 1V2 到 1V8 的电平转换
所需的最大频率:100MHz 处的 UHS-I SDR

此致
Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    TXS0206A 能够在 1.2V 至 1.8V 的电压下支持高达 40MHz 的 CLK。 遗憾的是、它无法支持 100MHz 要求。  

    TXS02612 是一款 SDIO 端口扩展器、在相同的电压转角支持 60MHz 的速度会更快一些: www.ti.com/.../txs02612.pdf

    此致、

    插孔