This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:TX/RX 的延迟时间

Guru**** 3005710 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1554297/tcan1145-q1-delay-time-of-tx-rx

器件型号:TCAN1145-Q1


工具/软件:

您好的团队、

1.使用 TCAN1145DRQ1 时、我注意到显性共模电压与隐性共模电压之间存在 200mV 的差值。 这是正常的吗? 显性和隐性共模电压差异的主要原因是什么? 小于 500mV 的差值是否视为正常?

2. TCAN1145 的 TX 和 RX 延迟时间是否与 RL(终端电阻器)相关? 此延迟时间与 CANL 和 CANH 布线的长度是否相关? 我已经使用不同 RL 电阻测得了不同的延迟时间、120Ω 和 60Ω 之间的差异为 3040ns 至 40ns。 由于 CANH 和 CANL 布线非常长(大约 26cm)、因此我怀疑延迟时间与布线有关。 CANH 和 CANL 布线长度与延迟时间之间是否具有特定的线性关系?

RL = 60Ω、CH3 为 TX、CH4 为 RX、CH1 为 CANL、CH2 为 CANH

RL = 60Ω、CH3 为 TX、CH4 为 RX、CH1 为 CANL、CH2 为 CANH

BR、

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    对此有何更新?

    BR、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、

    感谢您在 E2E 上发帖。  

    [quote userid=“589602" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1554297/tcan1145-q1-delay-time-of-tx-rx 使用 TCAN1145DRQ1 时、我注意到显性共模电压与隐性共模电压之间存在 200mV 的差值。 这是正常的吗? 显性和隐性共模电压差异的主要原因是什么? 低于 500mV 的差值是否视为正常?

    您仅测试一个器件、还是与其他收发器一起在总线上测试? 显性共模电压是大于还是小于隐性共模电压?

    [quote userid=“589602" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1554297/tcan1145-q1-delay-time-of-tx-rx TCAN1145 的 TX 和 RX 延迟时间是否与 RL(终端电阻器)相关? 此延迟时间与 CANL 和 CANH 布线的长度是否相关? 我已经使用不同 RL 电阻测得了不同的延迟时间、120Ω 和 60Ω 之间的差异为 3040ns 至 40ns。 由于 CANH 和 CANL 布线非常长(大约 26cm)、因此我怀疑延迟时间与布线有关。 CANH 和 CANL 布线长度与延迟时间之间是否具有特定的线性关系?

    延迟时间可能是两者的结果。 使用 120 欧姆时、驱动的电流较小、因此上升/下降时间较长、可能会导致延迟。 如果两次测量之间的布线相同、则可能会解释与数据表规格相比的差异、但 120 欧姆和 60 欧姆之间的差异应相同。 我认为主要区别在于端接电阻。

    是否可以共享共模电压差的原理图和更多波形?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    原理图如下所示、我们仅测试一个器件。 如下面的波形所示、 显性共模电压大于抖动后的隐性共模电压。 您能帮助我们分析可能的原因,如果它是可以接受的这 200mV 的差异?

    此外、  VCM 在 CANH/L 边沿附近抖动是否正常?  您能否分析可能的原因、是否有任何解决方案?

    您能告诉我两个参数的范围:共模电压阶跃 Vcm(阶跃)和峰峰值共模电压 Vcm (p-p)? 我们在数据表中没有找到它。

    (黄色:CANH、蓝色:CANL、红色:VCM、紫色:VCC)

    对于以下波形、CANH 和 CANL 在 RX 下降沿附近抖动是否正常? 您能否分析可能的原因、是否有任何解决方案?

    (黄色:CANH、蓝色:CANL、紫色:Rx、绿色:TX)

    BR、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    有关这方面的任何更新、都要感谢您的支持~

    BR、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、

    很抱歉耽误时间、我目前正在出差、Eric Schott 已离职。 请在星期五、2025年23月08日 之前回复。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的回复、因为客户正在测试他们的背景并在 TCAN1145-Q1 中紧急遇到问题、我们衷心希望我们能尽快收到您的回复、感谢!

    BR、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    在状态转换期间、通常会在共模上看到少量振铃、尤其是当不存在 CMC 时。 这部分是由于 CAN 驱动器中的微小变化造成的、但也显著是由于测量设置造成的。 示波器探头、总线布线、PCB 布线和耦合都可能导致该振铃被夸大。 对于数字信号也是如此、因此我们可以看到对 RXD 信号的影响相同。 以这种方式测量共模变化并不是预测发射能量的最可靠方法。 因此、我们在认证测试中直接测量发射。 这也是我们不指定共模漂移等行为的原因、因为有许多系统变量会影响这一读数、并最终通过更直接的方式来评估其重要性(发射)。  

    我认为此处的波形不是引起问题的任何原因。 客户当前是否在其系统中遇到有关 TCAN1145 的问题? 他们是否在满足任何排放要求方面遇到问题?

    此致、
    Eric Schott