工具/软件:
您好的团队、
1.使用 TCAN1145DRQ1 时、我注意到显性共模电压与隐性共模电压之间存在 200mV 的差值。 这是正常的吗? 显性和隐性共模电压差异的主要原因是什么? 小于 500mV 的差值是否视为正常?
2. TCAN1145 的 TX 和 RX 延迟时间是否与 RL(终端电阻器)相关? 此延迟时间与 CANL 和 CANH 布线的长度是否相关? 我已经使用不同 RL 电阻测得了不同的延迟时间、120Ω 和 60Ω 之间的差异为 3040ns 至 40ns。 由于 CANH 和 CANL 布线非常长(大约 26cm)、因此我怀疑延迟时间与布线有关。 CANH 和 CANL 布线长度与延迟时间之间是否具有特定的线性关系?
RL = 60Ω、CH3 为 TX、CH4 为 RX、CH1 为 CANL、CH2 为 CANH

RL = 60Ω、CH3 为 TX、CH4 为 RX、CH1 为 CANL、CH2 为 CANH

BR、
Ethan