This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230EVM:SigCon Architect GUI 软件

Guru**** 2960310 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230EVM, DS250DF230, DS320PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1543365/ds250df230evm-sigcon-architect-gui-software

器件型号:DS250DF230EVM
主题: DS250DF230、 DS320PR410 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我想使用  DS250DF230EVM、下载 DS250DF230 器件配置文件并安装此程序后、它包含如下图所示的信息。

此器件配置文件需要 SigCon Architecture EVM GUI 2.0.0.1、但 TI 网站中较早的软件是 2.0.0.8、如何使用该软件?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否可以尝试 使用运行时引擎 (wRTE) 安装 SigCon Architect、然后打开器件配置文件?  

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    我们使用此软件并向 DS250DF230EVM 提供 25.78125Gpbs PRBS31 信号、 在 CDR 页面上、我们只能检测到信号、但 CDR 未锁定。

    那么、请您就如何调试这个问题提供一些建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    根据 DS250DF230EVM 用户指南 2.2.4.7 PBRS 选项卡、 我们按照 2.2.4.7 中列出的步骤操作、应该如 用户指南中的图 19 所示。

    但我们得到了附件中所示的结果、 因此请提供一些调试问题的建议。

    非常感谢。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jianxiang:

    为了帮助进行调试、您是否愿意分享您的设置原理图和/或  在应用中实现的任何非默认寄存器编程?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    我们的 应用(如下图所示)显示、芯片的设置遵循 DS2x0DFxx0_Programmers Guider 第 5.3 节 “前端口入口“(表 5-4 25.78125Gbps 前端口入口应用配置 Seq。

    如有更多信息,请告诉我,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jianxiang:

    DS250DF230 器件支持两个 cal_clk 频率 (- 25MHz 和 30.72MHz)。 器件的配置取决于所使用的频率、这可能会导致 CDR 锁定问题。 您的设置中使用的 cal_clk 频率是多少?  

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    非常感谢、

    我们使用值 0x50 配置 REG 0x2F、 但 我不确定恢复时钟频率在最后一列中的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jianxiang:

    对于校准时钟、 应该有一个外部振荡器向 CAL_CLK_IN 引脚输入 30.72MHz 或 25MHz 单端时钟。 您能检查一下输入是多少吗? 表 7-7 展示了 不同输入数据速率下的恢复时钟频率配置。 表中所述的寄存器 0x2F 值将从数据流恢复的时钟频率配置为 恢复时钟频率列中所示的数字。

    但是、如脚注所示、仅当校准时钟设置为 30.72MHz 时、此表中的值才是准确的。  

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    我认为我们纠正错误并以正确的方式做出判断。

    正如眼图显示的是来自通道 0 的信号、 根据您的经验、作为 DS250DF230 的输入信号是否正常?

    非常感谢...

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    在我们检查输入信号的质量后、是否有任何简单的方法来检查  DS250DF230 输出的质量(尤其是在长布线后)?

    信号频率是 25.78125G, 如果我们想用示波器检查 ,那么带宽就会超过 60G Hz,很难找到符合此规格的合适仪器,那么通常如何检查这种信号呢?

    ~感谢您的善意支持

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jianxiang:

    1.我认为眼图看起来不错。 我们还建议查看器件状态页上报告的眼图的 HEO/VEO — 这些值直接来自寄存器 0x27 和 0x28。   我们建议 HEO 和 VEO 的目标值分别至少为 0.4UI 和 200mV。

    2、DS250DF230 输出信号的质量可以用示波器评估眼图。 如果您没有具有足够高带宽的示波器、也可以使用误码率测试仪来确定输出信号的质量。 如果该器件也不可用、则信号可以环回到 DS250DF230、以大致测量 误码率。 但是、这会不太准确、因为重定时器也会适应输入信号并应用一些 CTLE/DFE。

    如果您尝试优化 TX FIR、 本文 可能会有所帮助。  

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    HEO 为 0.4375UI、VEO 为 168.75mV、似乎略低于预期值、我们将尝试优化它。

    在当前应用中 、DS320PR410 连接此芯  片的输出、该芯片的两通道差分信号连接到 DS320PR410 的输入。

    我们将尝试检查 DS320PR410 的功能、如果我们有一些问题、请寻求您的支持。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

     我们使用 SigCon 软件来检查 DS320PR410 的功能、两个通道输入来自 DS250DF230 TX0/TX1、

     DS250DF230 TX0 => DS320PR410 RX0

    DS250DF230 TX1 => DS320PR410 RX1

    DS320PR410 RX2/RX3 通道保持开路

    在“Eye Height“页面中、 DS320PR410 RX0 通道有输入、但不正确、RX1 通道没有输入、我的理解是否正确?

    这可能是由硬件连接或 DS320PR410 的设置引起的?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jianxiang:

    感谢您分享屏幕截图。  眼图高度页面中为通道 0 显示的图不一定是错误的输入。 有关眼高页面的更多信息、请参阅适用于 PCIe 转接驱动器的 SNLA435A 应用手册。  对于右侧的上游图、您是否在器件部分中选择了通道 1? 似乎没有选择任何器件。  

    此外、您能否进一步分享有关您的设置的详细信息? 例如、 DS250DF230 和 DS320PR410 之间的电缆长度是多少?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    谢谢。

    我来自 PCB 文件的快照、这两个芯片位于同一 PCB 上、布线长度约为 4cm。

    因此、 我可能需要验证   DS250DF230 的信号 TX0/TX1 物理上是否正确、然后在  DS320PR410 有任何问题时可以进行抵消 。

    当我们 使用 25.78125G PBRS31 信号输入 DS250DF230 时、在处理 DS250DF230 后、DS320PR410 的眼高图应该与第二张图类似(如果 DS320PR410 的 RX0/RX1 引脚上的信号足够好)。

    请纠正我的想法是否有一些误解。

    谢谢...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jianxiang:

    正确、  应验证 DS250DF230 的 TX0/1 信号、眼图应与第二张图类似。 对任何混淆表示歉意。 对于 DS320PR410、为接收器检测状态机配置了哪些设置? 由于这里不发送 PCIe 信号、因此 PD 应为低电平、RX_DET 应为 L0 以禁用 PCIe Rx 检测状态机。 您可以参考 器件数据表表表表 7-3 顶部部分的设置。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    谢谢你。

    该工程不是 PCIe 应用、我们通过 I2C 总线与 DS250DF230 进行通信 、因此引脚 RX_DET/SCL 用作 SCL 信号、引脚 PD 物理连接到 GND。

    请按照以下快照方式参阅 RX_DET_CTRL 的配置、该配置是否正确?

    顺便说一下、我们使用 SigCon Architect 来配置芯片、这里有 PD  覆盖寄存器(表 7-13)、但 SigCon Architect 程序中未列出该寄存器、我们是否需要通过其他工具来配置该寄存器?
     

    非常感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jianxiang:

    您的 RX_DET_CTRL 配置看起来正确。 device_en_override 寄存器不包含在 SigCon Architect 中、通常不建议更改该寄存器。 默认值会使器件正常运行、因此您的系统是否需要 更改寄存器值有特定的原因?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    device_en_override 寄存器默认值也可以正常使用。

    今天、我从   DS250DF230(下面的 ch0/ch1、pic2/pic3)和 DS320PR410 的输出进行了一些快照、但 DS320PR410 的眼高图似乎不好(下面的最后一个 pic)。

    我们尝试修改值 DEF/CTLE/FIR 以及 EQ、但我们可以看到波形/眼图发生了一些变化、但变化并不明显。

    您?提供一些有关如何微调参数并提高 DS320RP410 μ F 输出端信号质量的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jianxiang:

    感谢您提供更多的屏幕截图。 我将为您明天的安装提供一些可能的建议。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jianxiang:

    为了实现您的设计、为什么 DS320PR410 连接到系统中的 DS250DF230? 根据这些图像中的眼图值、对 DS250DF230 的输入不是很好。 可能设置自适应模式 2 可能会在这方面有所帮助。  此外、为了提高 DS320PR410 输出的信号质量、可以在 DS250DF230 上调整 TX FIR 和 VOD。 对于该应用、应在 DS320PR410 上设置 CTLE 0。 调整此处的增益可能会在眼高和眼宽之间进行一些权衡。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    我会 再回来的~

    在过去几天我们做了一些实验,我们 在上面提到的板上输入了 12.5G/25G PBRS31 信号到 DS250DF230  ,并在  DS320PR410 的输出端得到了眼图。

    很明显、25Gbps 时的眼图 并不好、是否可以提供一些建议来微调这两个芯片的参数、或者提供一些详细的调试指南?  

    Thinking问题可能是由硬件或某些设置引起的,我们需要找出根本原因并加以解决

     

    两个芯片的设置如下图所示。

       

    非常感谢您的支持~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jianxiang:

    我还有几个问题。 在  DS320PR410 上测量的眼图是否仍然与您之前发送的内容相似、或者自上次以来是否有所改善? 此外、 DS320PR410 TX 和用于在最新更新中收集图表的示波器之间的电缆长度是多少。  如果在 Rx EQ/DFE 页面上将自适应模式设置为模式 2、则 眼图是否针对 25Gbps 进行改善?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    谢谢你。

       当我们将自适应模式从模式 0(仅 CTLE)更改为模式 2(具有 DFE 微调的 CTLE)时、DS320PR410 的输出端的眼图没有明显变化、我们 使用的电缆是 Huber+Suhner SUCOFELX 101P 射频电缆(约 0.5m)、但可以看到在 VEO 中从 200mV 变为 275mv (pls)。 请参阅下图)

    1.模式 2 的快照

    2.模式 0 的快照

       

    有没有找到原因的方法?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jianxiang:

    0.5UI 的 HEO 和 275mV 的 VEO 是一个良好的眼图张开度、因此在 DS250DF230 之后似乎会有损耗。 您能否分享在 DS320PR410 上测量的 HEO 和 VEO? 此外、如果在  DS320PR410 和示波器之间使用较短的电缆、您是否发现示波器上的眼图有所改善?

    为了验证器件之间的潜在损耗、您在设计中使用的 PCB 材料是什么?

    此致、

    GREG