Other Parts Discussed in Thread: DS90UB941AS-Q1
工具/软件:
尊敬的 TI:
我们在测试 TDA4-941-948-MCU 链路的 SPI 通信时发现了这个问题。 使用 GPIO 模拟 SPI 通信、速度相对较慢且不稳定。可在手册中找到、手册说明 SPI 必须处于 双链路模式。如何将 941 配置为 948 进行 SPI 通信?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB941AS-Q1
工具/软件:
尊敬的 TI:
我们在测试 TDA4-941-948-MCU 链路的 SPI 通信时发现了这个问题。 使用 GPIO 模拟 SPI 通信、速度相对较慢且不稳定。可在手册中找到、手册说明 SPI 必须处于 双链路模式。如何将 941 配置为 948 进行 SPI 通信?
谢谢!
尊敬的 Li:
感谢您提出您的问题。
DS90UB941AS-Q1 和 DS90UB948(或 DS90UB940N)可实现双链路模式下通过 FPD-Link III 数据路径进行 SPI 通信。
SPI 可配置为处于正向通道模式或反向通道模式。
正向通道模式在下启用 SPI 控制器在串行器本地 SPI 外设位于解串器的本地。 反向通道模式 在时启用 SPI 控制器在解串器本地 SPI 外设位于串行器的本地。 正向通道模式能够以比反向通道高得多的数据速率通过 SPI。
需要注意的是、SPI 读取总是需要比写入更长的时间、因为读取指令必须往返 返回到 SPI 控制器端。
在 DS90UB948 解串器侧、我们可以在主页寄存器 0x43 HSCC_CONTROL[1:0]上启用 SPI 通道模式

请参阅下面有关反向通道配置的第 7.3.9.2 节:


为了更好地支持您、您能否进一步详细说明您的设置:
谢谢、
Ragav Subramanian