This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:如何将 SPI 直通配置为 948

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB941AS-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1555286/ds90ub941as-q1-how-to-configure-spi-pass-through-to-948

器件型号:DS90UB941AS-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI:

我们在测试 TDA4-941-948-MCU 链路的 SPI 通信时发现了这个问题。 使用 GPIO 模拟 SPI 通信、速度相对较慢且不稳定。可在手册中找到、手册说明 SPI 必须处于 双链路模式。如何将 941 配置为 948 进行 SPI 通信?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    感谢您提出您的问题。

    DS90UB941AS-Q1 和 DS90UB948(或 DS90UB940N)可实现双链路模式下通过 FPD-Link III 数据路径进行 SPI 通信。

    SPI 可配置为处于正向通道模式或反向通道模式。

    正向通道模式在下启用 SPI 控制器在串行器本地 SPI 外设位于解串器的本地。 反向通道模式  在时启用 SPI 控制器在解串器本地 SPI 外设位于串行器的本地。  正向通道模式能够以比反向通道高得多的数据速率通过 SPI。

    需要注意的是、SPI 读取总是需要比写入更长的时间、因为读取指令必须往返 返回到 SPI 控制器端。

    在 DS90UB948 解串器侧、我们可以在主页寄存器 0x43 HSCC_CONTROL[1:0]上启用 SPI 通道模式

    请参阅下面有关反向通道配置的第 7.3.9.2 节:

    为了更好地支持您、您能否进一步详细说明您的设置:

    • 正向/反向通道模式?
    • 是否测试了 SPI 速率?
    • 客户观察到的读/写时间?  
    • 您看到的问题是什么?
    • 您能否详细说明一下 SPI 的意思是“不稳定“?
    • 为什么客户使用通用 GPIO 而不是专用 SPI GPIO?

    谢谢、

    Ragav Subramanian