Other Parts Discussed in Thread: DP83TC813R-Q1
工具/软件:
如何在 EMC BCI 测试中配置 ETH PHY 芯片以实现更好的性能测试
我们正在开发一款集成了 DP83TC813R-Q1 的工业产品。 该产品使用 RMII 接口并用作从器件、我们使用所有默认配置。 在正常 运行时、数据更新速率为 600Hz、以 1s 为单位的总数据<0.2Mbps、远低于 100Mbps。 在没有 EMI 的正常模式下、我始终可以读取 SQI=7、不会丢失数据。 在 BCI 测试期间、我观察到 SQI 有显著变化、甚至在 数十秒内等于 1、但链路状态始终为链路接通。 在 10 分钟 BCI 测试 (1MHz –200MHz) 期间、尤其是在高频 (50 –200MHz) 期间、我可以观察到一些数据丢失、在硬件设计中、我们遵循了 TI 的大部分指导、我想知道有没有 寄存器中的 SW 配置 、这有助于提高 BCI 测试的性能。 我阅读了技术手册 SNLA389、据说 x085A/x086A 可以 提高射频抗扰度性能、我在官方数据表中找不到它们、您是否可以提供更多详细信息或任何其他建议?