This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813R-Q1:如何配置 ETH PHY 芯片、以便在 EMC BCI 测试中实现更好的性能测试

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC813R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1557699/dp83tc813r-q1-how-to-config-eth-phy-chip-to-achieve-better-performance-test-in-emc-bci-test

器件型号:DP83TC813R-Q1


工具/软件:

如何在 EMC BCI 测试中配置 ETH PHY 芯片以实现更好的性能测试

我们正在开发一款集成了 DP83TC813R-Q1 的工业产品。 该产品使用 RMII 接口并用作从器件、我们使用所有默认配置。 在正常 运行时、数据更新速率为 600Hz、以 1s 为单位的总数据<0.2Mbps、远低于 100Mbps。 在没有 EMI 的正常模式下、我始终可以读取 SQI=7、不会丢失数据。 在 BCI 测试期间、我观察到 SQI 有显著变化、甚至在 数十秒内等于 1、但链路状态始终为链路接通。 在 10 分钟 BCI 测试 (1MHz –200MHz) 期间、尤其是在高频 (50 –200MHz) 期间、我可以观察到一些数据丢失、在硬件设计中、我们遵循了 TI 的大部分指导、我想知道有没有 寄存器中的 SW 配置 、这有助于提高 BCI 测试的性能。 我阅读了技术手册 SNLA389、据说 x085A/x086A 可以 提高射频抗扰度性能、我在官方数据表中找不到它们、您是否可以提供更多详细信息或任何其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的联系。 此主题已在 E2E 公共论坛上发布。 我们使用您的 FAE 创建了内部 E2E 主题、出于机密性考虑、我们将通过他传达反馈。

    此致、

    Evan Su