This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230EVM:6.375Gbps 和 3.1875Gbps 时的 CDR 锁定问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1557234/ds250df230evm-cdr-lock-issue-with-6-375gbps-and-3-1875gbps

器件型号:DS250DF230EVM
主题DS250DF230 中讨论的其他部件

工具/软件:

您好团队

作为布局旋转的一部分、我添加了 DS250DF230 重定时器来补偿系统中的损耗和抖动

我有一个测试板、用于演示我的实际设计、我尝试将 DS250DF230 作为数据路径的一部分、但 CDR 未锁定

我的信号数据速率为 6.375Gbps(我还尝试了 3.1875Gbps)。

为了连接到重定时器 EVM、我从测试板上移除了 240 引脚连接器、并连接了 2 个 SMA。

我无法直接连接 SMA、因为它们会破坏连接器垫。 我不得不通过 28aug 电线将 SMA 连接到连接器。

下图演示了该设置

我一开始使用的是 6.375Gbps(通过光缆注入测试卡)、CDR 无法锁定

您能否指定重定时器何时不锁定? 它只是抖动还是其他参数?

由于 EVM 具有更好的 SI、我转向了 3.1875Gbps 的数据速率

我从测试卡上测量了眼图(来自输出 SMA)

信号的眼图不是完美的,但有一个眼睛,我期望 Reimer 会处理它  

CDR 也未锁定在 3.1875Gbps 上

我附加了用于 6.375Gbps 设置和 3.1875Gbps 设置的寄存器转储

e2e.ti.com/.../DUMP_5F00_AMP_5F00_6G.cfge2e.ti.com/.../DUMP_5F00_AMP_5F00_3G.cfg

您能否提供适当的寄存器设置来支持 6.375Gbps 和 3.1875Gbps?

您能解释一下我的错误吗?

请快速提出建议

此致、

Roey