Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1, TCAN1043H-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043-Q1、 TCAN1043
工具/软件:
尊敬的专家:
在客户的应用中、当系统处于低功耗模式时、VCC = 0、VIO = 0、STB = L、EN = L、 仅 Vsup =12V、 它们需要使用 INH 高电平信号来唤醒 SBC 器件、以便系统进入工作功耗模式。
1.如果发生唤醒事件 CAN 总线、TCAN1043-Q1 是否会进入待机模式、INH 是否从低电平变为高电平?
2.首先、器件处于正常模式、当 VCC = 0、VIO = 0、STB = L、EN=L 时、 设备将进入哪种模式:待机模式或睡眠模式?
3.如果 TCAN1043H-Q1 能够满足唤醒要求、推荐使用其他器件吗? 需要总线故障保护>= 58V。