This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043H-Q1:仅使用 Vsup 电源时唤醒是否正常

Guru**** 2587915 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1, TCAN1043H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556749/tcan1043h-q1-whether-wake-up-is-normal-with-only-vsup-supply

器件型号:TCAN1043H-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043-Q1TCAN1043

工具/软件:

尊敬的专家:

在客户的应用中、当系统处于低功耗模式时、VCC = 0、VIO = 0、STB = L、EN = L、 仅 Vsup =12V、 它们需要使用 INH 高电平信号来唤醒 SBC 器件、以便系统进入工作功耗模式。

1.如果发生唤醒事件 CAN 总线、TCAN1043-Q1 是否会进入待机模式、INH 是否从低电平变为高电平?

2.首先、器件处于正常模式、当 VCC  = 0、VIO = 0、STB = L、EN=L 时、 设备将进入哪种模式:待机模式或睡眠模式?

3.如果 TCAN1043H-Q1 能够满足唤醒要求、推荐使用其他器件吗? 需要总线故障保护>= 58V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    我正在查看您的问题、并将在星期一上收到您的回复。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    是的、如果发生 CAN 总线唤醒事件或本地唤醒、收发器将切换至 INH 为高电平的待机模式。 这样一来、INH 可以向任何电源系统发送打开的信号、从而启用该收发器的 VCC 和 VIO 引脚以及系统的其余部分。  

    2.无论采用何种器件模式、如果 VCC 和 VIO 降至欠压阈值以下、TCAN1043 都将始终进入睡眠模式。 典型的 VCC 欠压阈值约为 3.9V、因此当 VCC 降低时、INH 会在上述波形中变为低电平。  

    3.我们所有的收发器都符合 ISO 11898-2 标准的 CAN 总线唤醒要求。 如果需要大于 58V 的总线故障保护、则 TCAN1043H 或带有“H"后“后缀的任何器件都是正确使用的器件。 不过、我还是推荐 TCAN1043 N 它位于较新的工艺节点上、因此改善了成本结构和数据速率、同时支持 58V 故障保护。  

    此致、

    Ethan