This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:TFP410:RGB 至 HDMI 桥接器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548500/tfp410-tfp410-rgb-to-hdmi-bridge

部件号:TFP410


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我计划 在我的设计中使用 TFP410 来将 RGB 转换为 HDMI。 但我的 SoC RGB 在 1.2V 下运行

请问、就 HDMI 输出数据性能而言、添加从 1.2 到 3.3/1.8 的电平转换器是否合适? 如果答案是肯定的、那么请建议使用一个电平转换器 、我可以在这里使用它、而 不会影响此 HDMI 桥接器的性能。

此致

Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shyam、

    AXC 产品系列似乎是不错的选择。 但是、您能否确认计划进行电平位移的信号数量以及以什么速度进行电平位移? 在 TFP410 数据表中、有 165MHz 最大频率、但不确定这是否适用于 CMOS 信号。 谢谢!

    此致

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    如果我的 SoC RGB888 数据在 1.2V 电压下工作、那么为了与 TFP410 连接、是否确实需要使用电平转换器?

    是否可以将 RGB888 直接连接到 TFP410 输入数据引脚?

    此致
    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shyam、

    这一切都取决于 TFP410 是否能够接受 1.2V 信号。

    由于我不支持 TFP410、因此我可能会遇到问题、但我看到 VDD 需要 3.0V 至 3.6V 的电压

    数据表注释 VIH 需要 0.7*** VDD (或 2.31V、使用 VDD = 3.3V)、而 VIL 需要为 0.3*** VDD (或使用 VDD = 3.3V 时为 0.99V)。 这意味着如果您发送的是 1.2V 信号、TFP410 将无法检测到它。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您的快速答复。

    我在数据表中已经看到、它 也可以支持低摆幅模式以及  1.1V 至 1.8V 信号电平。 下面是数据表说明。

    我在了解高摆幅和低摆幅模式之间的工作电压逻辑时可能出错、您能进行检查、让我知道它是否正确?

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------------------------------------------


    ----------------------------------------------------------------------------------------

    此致
    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shyam、

    我建议您创建包含此问题的另一篇文章并标记 TFP410。 我想提供帮助、但我不知道这部分、可能会给您一个错误的答案。  

    此致、

    Josh