This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS32:未连接输入时、如何端接 SN65LVDS32 输入引脚以实现低输出电平

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS32, SN65LVDS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558604/sn65lvds32-how-to-terminate-sn65lvds32-input-pins-for-low-output-level-when-no-input-is-connected

器件型号:SN65LVDS32
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS31

工具/软件:

大家好、我正在使用 SN65LVDS32 进行处理 CAT5 数据信号的设计。 根据我的当前原理图、当 没有信号  发送到 CAT5 输入插孔时、引脚将保持不可预测状态。  

这是我的电流原理图、在差分输入端有一个 100 Ω 的迟滞电阻器、并且正极和负极信号都通过 10k 电阻器偏置到地:



我发现、对于来自 SN65LVDS31 的 CAT5 信号、此原理图适合我。  

但当未插入任何器件时、某些输出为高电平、而某些输出为低电平、看似随机。  

当没有接收到差分信号时 、所有输出都需要变为低电平。 要完成此操作、我需要进行哪些更改?

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看看类似这样的情况,其中 — 输入偏置为高电平,+输入默认偏置为低电平、从而产生低电平输出:


    请确认这是否是默认低电平输出的正确方法、并且适用于我的应用从  SN65LVDS31 接收信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emmett:

    VID 需要低于–100mV 才能输出低电平。 在这个电路中、VID 将为 0V、因此状态为不确定。 您需要移除 B 引脚上的下拉电阻、然后将其替换为 Vcc 的上拉电阻。 您还需要将 A 引脚上的下拉电阻值修改为。  与以下原理图类似、只是 R1 下拉至 GND、R3 上拉至 Vcc。  B 引脚上的上拉电阻需要低于 A 引脚上的下拉电阻、才能在 RT 上实现负电压。 您可以 用 4.99k 欧姆的上拉电阻值和 8k 欧姆的下拉电阻值进行星型设置。

    但是、如果您参考 AN-1194 LVDS 接口的失效防护偏置(修订版 C)、则来自失效防护网络的电流需要降低两个电阻器的电阻、同时在非常嘈杂的环境中工作时保持相同的比率、以增大电流。 您可能需要对这些值进行实验、以确定哪个甜点基于将存在的噪声。  

    此外、这似乎与我们在此主题中讨论的电路相同、因此请务必相应地修改 G 和/G 连接 (+) SN65LVDS32:SN65LVDS32DR G̅ 引脚不停用芯片输出 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这个原理图能正常工作吗?

    B 上的 R1 = 5K 上拉、R3 = A 上 8K 下拉、R2 =上 100 Ω 迟滞。

    应如何 相对于 R1 和 R3 选择 R2 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emmet:

    正确。 R2 是由 TIA-644 LVDS 标准定义的标准 100 Ω 电阻器。  

    最后一点想:正如我在上一个答复中提到的、当驱动器由于差分电压偏移而开启时、这将显著降低噪声容限并使信号失真。 如果从总线中移除上拉/下拉电阻器并利用器件中的内部失效防护功能、它会提供更好的抗噪性、并且不会偏移线路上的任何内容。 但是、失效防护输出将为高电平。 解决该问题的一种方法是通过在驱动器/接收器的单端 TTL 输入和输出引脚上添加非门来使逻辑反相。 这将为您提供与您尝试实现的目标相匹配的最佳性能。  

    此致、

    马特