This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041-Q1:基于 TIDA-00288 的 USB 集线器设计仅在 USB 2.0 速度下工作

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1551555/tusb8041-q1-usb-hub-design-based-on-tida-00288-only-working-at-usb-2-0-speeds

器件型号:TUSB8041-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-00288

工具/软件:

您好:

我设计了一个 PCB、将  TUSB8041IPAPRQ1 作为 USB 3.0 集线器。 为此、我遵循了 TIDA-00288参考设计(参考链接)、但问题在于 集线器 只是被识别为 USB 2.0 器件。 对于差分对布线、我执行了对间和对内匹配。 我附上了一张图像、其中包含带集线器的电路部分。 原理图实际上是相同的、那么如何调试这个问题呢? TI 是否提供了一些软件来从集线器本身获取信息?

如有任何帮助、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niklas:

      我在 SSTX_UP 上没有看到任何 100nF 交流电容。 USB3 是交流耦合。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian 的建议,但我确实认为我安装了这些。 查看图像的左上角。 c 64/65 应该是这样。  

    此致、Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果翻转 USB-C 电缆、 USB3 仍然无法正常工作? 从原理图中、只有一侧可以正常工作。

    您是否在 Type-C Vbus 引脚上看到过 Vbus?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道这一点、根据设备的设计、用户只能以一种方式插入。 在该 PCB 的上一个版本中、该 USB-C 连接器直接传递到 USB-A 连接器、因此这有效。 但是、我当然尝试用另一种方式插入它、甚至在发布问题之前、但不幸的是、这没有任何效果。 我应该在我的原始帖子中提到,对不起!

    来寻址 VBUS 引脚。 USB-C 连接器通过 USB-C 转 USB-A 适配器插入 Raspberry Pi 5 USB-A 端口(是的,我知道方向很重要,但我之前在没有集线器的情况下使其正常工作)。 该端口只能提供电源的 500mA 等。 由于我需要来自此端口的大约 2A 电流、因此使用这款 PCB 开关稳压器为我自己的电源供电、因此仅连接 GND 引脚。 Raspberry PI 本身也由该 PCB 开关稳压器供电。

    此致、Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、 集线器 3.3V/1.1V 来自开关稳压器?

    不建议将开关稳压器用于高速器件、因为开关噪声会耦合到 3.3V/1.1V 中并导致大量抖动。

    您可以在 3.3V/1.1V 电源引脚上添加更多不同的电容 1uf/0.1uf/0.01uf、但建议将整体 LDO 用于 USB 集线器电源。

    由于它是 tryp-C 连接器,您可以将集线器连接到任何 Type-C 笔记本电脑或 PC 吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们都是开关稳压器、但这与参考设计中所示相同。 我们修改的唯一内容(至少就我们而言)是取消了各个端口的过流保护。 此外、我们还确保将开关稳压器放置在尽可能远离集线器和高速信号的位置。

    是的、我可以使用 USB C 端口将其连接到任何 PC。 我已经尝试连接到我的 MacBook ,它也被识别为一个设备的总线速度为 480Mbit/s

    此致、Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试使用任何用于正常和翻转状态的车窗系统?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是在 windows 机器上尝试了它,并使用 usbview.exe 检查了集线器。 不幸的是、它仍然以 2.0 速运行、使用任一插头方向。 我附上了输出的屏幕截图(只有一个方向,因为输出是相同的)。

    此致、Niklas


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您是否使用 USB-C 转 USB-A 适配器 和插头连接到系统 Type-A 端口进行了测试? 如果是、您是否可以使用标准 Type-C 电缆插入 Type-C 端口?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 USB-C 电缆进行了这些测试。 我还使用 PCB 上的第二个 USB-C 端口测试了此电缆、该端口直接连接到另一个 USB-C 端口、该端口连接了 SSD、因此我获得了全速传输。  

    此致、Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Niklas:

     如果您有 USB 协议 分析器,请在主机和集线器之间记录跟踪日志,最好使用 Type-C 电缆。

     如果没有、您是否可以 测量 Type-C 连接器上的 Vbus 引脚并探测 SSTX 和 SSRX 信号。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    如果您之前没有回复、我真的很抱歉、不知何故我完全错过了您的回复、只是通过 TI 发送给我的自动提醒函发现了这一点。 感谢您的建议、但遗憾的是、由于我正在下个月休假、我是唯一一名从事此项目的工程师、因此我目前无法尝试这种方法。 我会尽量尽快去做。  

    此致、Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    别担心。 请在您有新信息时更新我们。 如果此主题结束、请随时创建新主题。

    谢谢、

    Ryan