Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB954-Q1EVM主题中讨论的其他器件:DS90UB954-Q1
工具/软件:
我需要将 DS90UB954-Q1(在 DS90UB954EVM 上、通过 FAKRA 处理汽车摄像头)的 MIPI CSI-2 输出连接到 Raspberry Pi 4 的 15 引脚、1mm 间距的 FFC 摄像头连接器 (J3)、从而通过 HDMI 和 Epiphan AV.IO 4K 查看笔记本电脑上的馈送。 请推荐:
- DS90UB954EVM 的 CSI-2 输出连接器和引脚排列(我假设 Samtec QSH-020-01-Samtec L-D-DP-A)。
- 使用特定电缆或适配器板将其连接到 Pi 的 15 引脚 FFC 端口。
- 适用于此接口的任何 TI 合作伙伴解决方案。
谢谢、