This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:我需要一个间距为 1mm 的 MIPI CSI-2 至 15 引脚 FFC(柔性扁平电缆)连接器连接器连接器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560732/ds90ub954-q1evm-i-need-a-connector-from-mipi-csi-2-to-15-pin-ffc-flat-flexible-cable-connector-with-a-1mm-pitch

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB954-Q1

工具/软件:

我需要将 DS90UB954-Q1(在 DS90UB954EVM 上、通过 FAKRA 处理汽车摄像头)的 MIPI CSI-2 输出连接到 Raspberry Pi 4 的 15 引脚、1mm 间距的 FFC 摄像头连接器 (J3)、从而通过 HDMI 和 Epiphan AV.IO 4K 查看笔记本电脑上的馈送。 请推荐:

  1. DS90UB954EVM 的 CSI-2 输出连接器和引脚排列(我假设 Samtec QSH-020-01-Samtec L-D-DP-A)。
  2. 使用特定电缆或适配器板将其连接到 Pi 的 15 引脚 FFC 端口。
  3. 适用于此接口的任何 TI 合作伙伴解决方案。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    1.是的、EVM 上的 Samtec 连接器为 QSH-020-01-EVM H-D-DP-A 。 您需要在适配器板中使用匹配的 QTH 连接器。

    2.我知道没有商用适配器可以将 954 EVM 的 MIPI 输出连接到 Raspberry Pi 的 MIPI RX 端口。 如果您需要使用 Raspberry Pi、可能需要创建一个自定义连接器来弥合这种差距。

    3. 954 设计用于插入 TI TDAx 评估套件(如果您想探索该套件)。

    此致、

    Justin Phan