This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3221E:RS –232 电压输出过低

Guru**** 3002420 points

Other Parts Discussed in Thread: TRSF3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558914/trsf3221e-rs-232-voltage-output-is-too-low

部件号:TRSF3221E


工具/软件:

此设计使用 TRSF3221E 器件。 DOUT 电平过低。 至少我期望看到+/- 5V 电平。 测量 DOUT 上的+2.8V 和–1.7V 信号。 我假设电荷泵有问题。 VCC 为 5V、因此我将对 C1 使用 0.047uf、对 C2、C3 和 C4 使用 0.33uf(遵循 TRSF3221E 规范说明)。 DIN 信号电平是 3.3V 至 GND,这可能是问题吗 — 如果 VCC 为 5V、我是否需要 5V DIN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barry、

    您能否提供实际原理图进行审阅?

    您是否能够探测 O 形示波器上的 V+和 V-引脚?

    V+/-在+/–5.5V 时是否没有电缆/负载?  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    感谢您的答复。 这是我们原理图的初始屏幕截图:

    M540_VBUS 电压为+5V。 检查 TRDF3221E 规格后、我实现的电容器 C4 的值更改为 0.047uf、需要将电容器 C5、C6 和 C7 更改为 0.33uf。 我已使用推荐值替换了这些盖子、所有盖子均为 25V 器件。 信号 DIN 和 ROUT 路由到 STM32 器件、是 3.3V 信号。 我可以轻松探测 V+和 V-以及其他引脚、我将在下面附上示波器屏幕截图。

    V+(引脚 15)处于+6V

    V-(引脚 4)处于大约–5V 的位置、 也可以看到 DIN 脉冲的影响

    DIN(引脚 8)、由 STM32 驱动、3.3V 信号电平

    DOUT(引脚 10)、信号从–1.8V 摆动至+2.8V。 绝对不是 RS –232 级别。

    C1+(引脚 16)电荷泵平均脉冲 约+5V。 DIN 信号的影响。

      GND 和+5V 之间的 C1-(引脚 1)电荷泵脉冲。 DIN 信号的影响。

      GND 和 +6V 之间的 C2+(引脚 2)电荷泵脉冲。 DIN 信号的影响。

    C2-(引脚 3)  介于–6V 和 GND 之间的电荷泵脉冲。 DIN 信号的影响。

    其他引脚:EN(引脚 14)= 0V、FORCEOFF(引脚 13)=+5V、FORCEON(引脚 9)=+5V。 自动断电禁用。

    RIN 只是连接到连接器、未连接任何元件。 ROUT 设置为+5V、这对 3.3V STM32 器件来说不是很好。 我必须为该信号添加一个电平转换器。

    我尝试添加电平转换器将 DIN 信号振幅从 3.3V 增加到 5V、但这没有影响。

    非常感谢您查看该电路。 我已经调试了 3 天,并在此时被卡住了。

    -巴里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    [引述 userid=“668686" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558914/trsf3221e-rs 232-voltage-output-is-too-low/6002193“]

    DOUT(引脚 10)、信号从–1.8V 摆动至+2.8V。 绝对不是 RS –232 级别。

    [/报价]

    DOUT 是否连接到此范围内的任何内容?  

    信号本身看起来很干净、但您是对的、电压不在预期值范围内(尽管如果您在短距离内使用它,那么它可能仍然有效)。

    [引述 userid=“668686" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558914/trsf3221e-rs 232-voltage-output-is-too-low/6002193“]

    V+(引脚 15)处于+6V

    V-(引脚 4)处于大约–5V 的位置、 也可以看到 DIN 脉冲的影响

    [/报价]

    这些示波器是否涵盖 DOUT 看到奇怪的输出电压的情况?

    [引述 userid=“668686" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558914/trsf3221e-rs 232-voltage-output-is-too-low/6002193“]

    感谢您的答复。 这是我们原理图的初始屏幕截图:

    [/报价]

    是否有任何其他连接到 DOUT 右侧的内容?

    仅仅观察波形、似乎 DOUT 可能被短接至阻抗稍低的东西。 串联电阻器右侧是否有某种分压器连接到 GND?  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    感谢您的解释。 输出会路由到连接器、但如果我们希望使用 TTL 电平信号驱动连接器、则有一个可选路径。 此 TTL 路径具有 TI 74VC1G34 单缓冲器来驱动电缆。 这是一款至少具有 24mA 驱动的推挽驱动器。 我移除了缓冲器、现在可以看到 信号电平在+6V 和低至–2V 的脉冲。 我相信您对 DOUT 线路上其他方面的建议已经解决了该电路。 唯一剩下的问题是–2V 是否足够低、能够满足 RS –232 标准。

    再次感谢此电路的帮助!

    -巴里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此 rs 路径具有一个 TI 74VC1G34 单缓冲器来驱动电缆。 这是一款至少具有 24mA 驱动的推挽驱动器。 我移除了缓冲器、现在可以看到 信号电平为+6V 且低至–2V 的脉冲。

    查看该器件的数据表、该器件的 VI 和 VO 引脚看起来不应在负方向上超过 GND、绝对最小值约为–0.5V。 即使未通电、该器件也可能通过一些内部二极管钳制正摆幅。  

    唯一剩下的问题是–2V 是否足够低以满足 RS –232 标准。

    大多数 RS232 器件的 VIT 范围为数百 mV。 因此、从技术上讲、它在低速或短距离应用中仍然可以正常工作。 我假设您的终端客户可能没有定义距离、因此如果我们找到–2V 钳位源并去掉、这样您的系统就可以在所有预期情况下正常工作、那会更好。  

    我仍然有点怀疑、DOUT 引脚上可能还有其他正在钳位的东西。 您是否有 TVS 二极管或任何与 DOUT 引脚接触的东西(在电压变为负值时可能发生钳位)?  

    如果您探测 V-、并且可以看到 DOUT 卡在–2V 附近、V-是否会大量下降或取消调节?  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    你打了指甲上的头。 我们在 TX 和 RX 信号上确实有 TVS 二极管、用于对 TTL 信号进行 ESD 保护。 当为 RS –232 模式(BOM 型号)配置时、这些将被删除。 超赞的长途故障排除!

    现在、我们可以看到 DOUT 信号上的+/- 5V 信号。 由于该 IC 与 3.3V STM32 器件通信、因此我已将电源连接和上拉电源轨更改为 3.3V。 由于此 VCC 变化、我还将四个电荷泵电容 (C1-C4) 更改回 0.1uf。

    信号的上部 (+5V) 现在在此 VCC 模式下有一些振铃。 当 VCC 为+5V 时、我没有看到这个噪声。 这是预期的、还是需要稍微调整 C1-C4 值? 注意 — 我未连接负载。 附件示波器快照以供参考:

    DIN 所有变化、用于基准(与 VCC =+5V 配置相同)

    DOUT、现在 VCC =+3.3V、位置 C1-C4 为 0.1 电容器。

    再次感谢您对这些问题的出色回答!

    -巴里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    很高兴看到您能够完全调试所有内容。  

    如果 DOUT 引脚上需要 ESD 保护、正常的单向 TVS 二极管将不起作用、因为负摆幅会钳位它。 如果您确实需要外部 TVS 二极管、我可以考虑双向 TVS 二极管、它可以将 DOUT 上的电压钳位在+/–13V 以下、而不在+/–9V 之前导通。  

    - Bobby