This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:帮助将 TS3USB221A 用作双端口 USB MUX/“小型环路“中继器 — 器件未枚举

Guru**** 3008230 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559649/ts3usb221a-help-with-ts3usb221a-used-as-dual-port-usb-mux-small-loop-repeater-devices-not-enumerating

器件型号:TS3USB221A


工具/软件:

e2e.ti.com/.../USB-MUX.pdf

尊敬的 TI 团队:

我在使用 两个 TS3USB221A 用于构建 USB 多路复用器/“小环路“电路的芯片。

目标/预期行为

  • 何时 MUX_CTRL_USB =高电平 :两个 USB 端口 (PC_USB 和 DEVICE_USB) 都应连接到 CPU (RK3588)。

  • 何时 MUX_CTRL_USB =低电平 :两个外部 USB 端口应短接在一起 TS3USB221A 进行通信 运行起来就像一个简单的设备 USB 中继器/桥接器  (PC 侧Left right arrow器件侧)  、绕过 CPU。

实际结果

  • 何时 MUX_CTRL_USB =高电平 (端口→CPU):两个端口都正常工作。

  • 何时 MUX_CTRL_USB =低电平 (中继器模式): PC 已连接到 PC_USB 无法枚举 鼠标/键盘连接到 DEVICE_USB 。 PC 显示没有新设备。

设计总结

  • ×Ω TS3USB221A(高速 USB 2.0 模拟开关)、每个开关处理 D+/D−。

  • CPU 侧:RK3588 USB OTG(高速)。

  • 外部端口:

    • PC_USB →连接到主机 PC。

    • Device_USB →连接到 USB 设备(鼠标/键盘)。

  • 每个端口上的 VBUS 都会进行路由(PC_USB 上的 PC 提供 5V 电压;需要时为 DEVICE_USB 提供 5V 电压)。

  • 连接器上的 ESD 保护;控制器附近的 22Ω 串联电阻器;D+/D−的受控阻抗布线。

症状/观察

  • 通过快速切换到中继器模式、 主机 PC 不检测任何低速/全速器件。

  • 如果我将器件直接连接到 PC(无中继器)、它会正常进行枚举。

问题

  1. 通过 TS3USB221A “短接“两个 USB 连接器是否有效 (即使用开关将主机端口的 D+和 D−直接连接到器件端口)、或者 USB 是否需要 有源中继器/ HUB/PHY 该用例中的 CMRR 性能?

  2. 指定 USB 角色检测(DP/DM 上拉/下拉和 VBUS 存在) 、在使用 TS3USB221A 切换路径时、是否需要额外的组件或时序控制?

    • 我需要吗 栅极或延迟 VBUS 或 DP 1.5kΩ 上拉 以便主机可以重新检测连接?

  3. 都有 推荐的应用手册 如中所示使用 TS3USB221A 主机 Left right arrow 器件桥接  场景(不仅是主机/器件 Left right arrow CPU 多路复用器)?

  4. 我需要吗 击穿风险  在断开 CPU 与建立 PCLeft right arrow器件路径之间、为了避免部分连接?

  5. 不限 速度限制 (LS/LS/HS/HS FS) 或 信号完整性限制 当像这样背对背级联两个 TS3USB221A 器件时?

  6. TI 会建议吗 不同的器件(例如 USB 集线器、转接驱动器或专用 OTG 开关)  实现可靠的“PC Left right arrow USB 设备“直通?

附件(待添加)

  • 原理图 PDF:TS3USB221A_MUX_Snippet.pdf

非常感谢您对我的方法是否有效以及需要哪些更改(上拉/下拉、VBUS 控制,时序或其他器件)的指导。

此致、

Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王。

    1.短接 USB 连接器是有效的、但基本上是级联两个多路复用器(如问题 5 中所述)。 这会对信号完整性产生负面影响。
    我们有一个 有关该主题的应用手册、以了解更多信息。   

    2.逻辑线路 (SEL 或/oe) 上无需额外的组件,只要能 满足电压电平和时间规格。  

    有关 TS3USB221A 的任何其他信息、数据表中的其他信息可在 产品页面的技术文档部分找到。

    4. 我不知道您在频道之间切换的速度有多快。 您可以尝试这样做、看看它是否解决了问题。 您应满足以下时序规格。

    5.级联多路复用器不会真正影响开关速度。 它主要会降低带宽并增大 Ron。 换句话说、它会降低信号完整性。  

    6.从无源多路复用器的角度来看,您可以探测机器 USB1 和设备 USB1 上的 USB 2 信号,并检查 它衰减了多少。  

    下方以红色显示的探测点。

    如果您能提供、我们可以根据您的调查结果继续讨论。  

    我还加入了有源多路复用器团队、他们可能会推荐合适的转接驱动器或集线器。   

    谢谢、

    NIR  
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王

    我已经与转接驱动器团队对此进行了讨论、我们得出结论、使用无源多路复用器解决方案是可以的。  

    谢谢、

    NIR