This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1552:关于 THVD1552 的一些问题

Guru**** 2848610 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560235/thvd1552-some-questions-about-thvd1552

器件型号:THVD1552


工具/软件:

尊敬的技术支持团队:

我有一些问题。  

Q1) THVD1552DGSR 信号端子的电容
数据表不包含此信息。 是否有任何可用的测量数据或参考值?

信号端子 (A–B) 之间的差分输入电容
信号端子与 GND 之间的输入电容(单端电容,A–GND、B–GND)

Q2) THVD1552DGSR 的保护
该器件是否在信号引脚上包含 TVS 二极管等保护元件?
我想确认内部保护的存在/类型、因为这会影响是否需要选择外部 TVS 并影响电容估算。

Q3) 其他推荐产品
如果任何产品符合以下条件、请告知。

・如果在信号引脚上集成了保护元件:输入电容≤25 pF
μ・封装类型:SOIC-14(如果可能)

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Q1) THVD1552DGSR 信号端子的电容
    数据表不包含此信息。 是否有任何可用的测量数据或参考值?

    我们不会测量引脚的电容、也不会对引脚施加任何规格限制。 通常您会看到、由于输入引脚是 CMOS 输入、因此输入引脚具有更大的电容、而输出引脚具有更小的电容、因为它们是 CMOS 输出。 对于全双工器件 1552、与差分输出引脚相比、差分输入引脚上的电容可能更高。  

    此器件是否在信号引脚上包含 TVS 二极管等保护元件?

    是的、差分引脚上有一些保护单元、以确保它们可以处理瞬态事件。 这些是数据表 ESD 表上的规格。

    我想确认内部保护的存在/类型、因为这会影响是否需要选择外部 TVS 并影响电容估算。

    是的差分引脚上有内部保护器件。 当引脚处于绝对最大额定值范围内时、它们不应偏置。

    [quote userid=“221405" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560235/thvd1552-some-questions-about-thvd1552

    Q3) 其他推荐产品
    如果任何产品符合以下条件、请告知。

    ・如果在信号引脚上集成了保护元件:输入电容≤25 pF
    μ・封装类型:SOIC-14(如果可能)

    [/报价]

    我们的大多数器件都没有输入电容规格。  

    从寿命的角度来看、我们通常会推荐 THVD 系列、因为这些是我们采用 12 英寸晶圆技术制造的新器件。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    感谢您的答复。

    本问题的背景、在总线上连接多个 THVD1552 器件时、有必要了解对波形上升时间和通信速度的影响、因此我希望知道电容。

    如果有 1 和 2 的参考值 (xx pF)、这对我很有帮助。

    信号端子 (A–B) 之间的差分输入电容
    信号端子与 GND 之间的输入电容(单端电容,A–GND、B–GND)

    通常、我认为 IBIS 模型还包含 A 和 B 的电容。THVD152 主页不包含 IBIS 模型。 请提供吗?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid=“221405" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560235/thvd1552-some-questions-about-thvd1552/6007964 ]一般而言、我相信 IBIS 模型还包括 A 和 B 的电容。THVD152 主页不包含 IBIS 模型。 您能提供吗?

    我们通常不再为器件生成 IBIS 模型。

    我还浏览了整个验证和 ATE 数据库、找不到该器件的任何电容测量值。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    感谢您的答复。

    我知道没有测量的电容值​​或 IBIS 模型。
    那么、在考虑连接 15 个器件时的通信速度(6Mbps 或更高)和波形质量时、我应该使用什么作为参考呢? 使用 LCR 表(例如订购实际样片)测量电容的唯一方法是什么?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    询问我们的设计人员不会工作、因为我听说实际的实验室测量结果与设计的仿真结果可能会有四倍的差异。  

    检查的最佳方法是获取实验室测量值。 您可能需要订购样片并使用 LCR 进行测试。 最好在统计上测试 30 倍器件。 最佳结果将包括来自 3 个不同批次的器件。  

    我最初猜测 A/B 到 GND 的电容将在 15pF 范围内、可能差分值为 10pF、Y/Z 可能更小。 因为我们不保证或测试这些值,我能做的最好的是猜测..