请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB9261工具/软件:
您好、
我想知道 TUSB9261 是只能由 USB 3.0 (+5V) 供电、还是需要连接+1、1V 和+3、3V 引脚?
我的理解是、 TUSB9261 可以 通过 USB_VBUS(引脚 50)供电、并可以使+1、1V 和+3、3V 引脚保持未连接状态。
此致、
Andreas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.