This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261、通过 USB 供电

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562761/tusb9261-tusb9261-power-from-usb

器件型号:TUSB9261


工具/软件:

您好、

我想知道 TUSB9261 是只能由 USB 3.0 (+5V) 供电、还是需要连接+1、1V 和+3、3V 引脚?
我的理解是、 TUSB9261 可以 通过 USB_VBUS(引脚 50)供电、并可以使+1、1V 和+3、3V 引脚保持未连接状态。

此致、
Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您需要施加 1.1V 和 3.3V 电压来为器件供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您将其清除。

    此外、我是否必须连接 SPI、GPIO、晶体 (XI、XO、VSSOCS)、 TUSB9261 上的 UART 还是可选? 我正在努力使设计尽可能简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好我们提供了参考设计以及原理图和布局。 我将与您分享这些内容。 请接受我的私人留言请求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 已接受请求。 正在等待您的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题。  TUSB9261 是否已预编程用于 USB -> SATA 转换、或者我是否需要自行对所有内容进行编程?
    我已经阅读了数据表中的“说明“部分、但我想完全确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我们仍然建议使用闪存烧录器工具、使用我们在 TI.com 上提供的固件刷写 TUSB9261、以确保正常运行。

    谢谢、

    Ryan