This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:IBIS 模型验证

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442, TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1561981/dp83867ir-ibis-model-verification

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:AM6442、 DP83869、 TMDS64EVM

工具/软件:

您好、

在 DP83867IRRGZT 的 IBIS 模型中、引脚 15 (X_I) 标记为 NC 、但仿真向导将 VIH 显示为 2V、VIL 显示为 800mV、 这与 我使用的 1.8V 逻辑电平不匹配。 AM6442 处理器也会出现同样的问题、其中引脚 C21 在 IBIS 模型中也标记为 NC。 我使用了您网站上的最新 IBIS 模型、更改 Vih/Vil 值似乎会影响仿真中的下冲/过冲。 您能澄清一下吗? 我将提供快照供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    对于 DP83867、请专门为该引脚使用 DP83869 IBIS 模型。 DP83869 IBIS 与此引脚上的 DP83867 IBIS 相关。  
    我会将有关 AM6442 的问题推迟到 Sitara 团队讨论。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fhthima、

    您能否确认您是否计划使用晶体+不孕振荡器。

    对于内部振荡器、振荡器为内部振荡器、您需要根据数据表选择晶体和无源器件。

    我不确定是否需要模拟习近平。

    您能详细说明一下这个用例吗?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:  

    对于 DP83867、请专门为该引脚使用 DP83869 IBIS 模型。 DP83869 IBIS 与此引脚上的 DP83867 IBIS 相关。  
    我会将有关 AM6442 的问题推迟到 Sitara 团队讨论。  [/报价]

    对于 DP83867、时钟输入是固定的 1.8V 输入、不随 IO 缩放。

    Xi 是否仍与 DP83869 兼容?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fhthima、

    NC 是 AM64x 系列处理器的预期连接。 这是晶体或振荡器输入。 我们不会为处理器的时钟部分 IP 提供任何 IBIS 模型。

    此致、

    Sreenivasa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、  

    869 中的 XI 引脚通过三个输入电压 (1.8V、2.5V 和 3.3V) 进行缩放、与 867 兼容。  

    此致、
    j


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 J

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在参考 TMDS64EVM 设计一个定制电路板。 在 EVM 中、AM6442 处理器从时钟缓冲器接收引脚 C21 处的时钟输入。 我正在对 EVM 执行 SI 分析后、在分析时钟引脚时发现了一个问题。 您能否解释一下为什么在 IBIS 模型中将 XI 引脚标记为 NC?

    此致、

    Fhanitha M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fhthima、

    您能解释为什么 XI 引脚在 IBIS 模型中标记为 NC 吗?

    NC 是 AM64x 系列处理器的预期连接。 这是晶体或振荡器输入。 我们不会为处理器的时钟部分 IP 提供任何 IBIS 模型。

    我没有额外输入。  如果您知道 ANT SOC 具有适用于 Xi 的 IBIS 模型、请查尔。 这是标准方法。  

    在 EVM 中、AM6442 处理器从时钟缓冲器在引脚 C21 处接收时钟输入。 我正在对 EVM 执行 SI 分析后、在分析时钟引脚时发现了一个问题。 [/报价]

    请添加有关该问题的详细信息

    此致、

    Sreenivasa.