This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044A-Q1 共模电感

Guru**** 3006700 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1472-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564743/tcan1044a-q1-tcan1044a-q1-the-common-mode-inductance

器件型号:TCAN1044A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1472-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

背景是、目前客户希望我们消除 CAN 输出上的共模电感、但通过 EMC 映射、我们发现在消除共模电感后无法保证 CAN 的稳定性、因此我们希望同时查看取决于共模电感的较小 CAN 收发器 μs、您是否有任何建议? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果我理解正确、您对在没有 CMC 的情况下通过 EMC 问题的 CAN 器件感兴趣。 如果是、是的、我们确实有支持该功能的器件。 我们为销售团队创建了一个页面、您可以在其中搜索 Seismic (https://content.ti.com/ls/9f37f889-9ac5-4ed2-8f85-d28a7d7c0631/_0Zt3qQeRXgy4X7H) 以查找感兴趣的器件、比较结果以帮助您进行选择。  

    例如、TCAN1472-Q1 显示了具有和不具有 CMC 的结果、如果在客户的范围内、则可根据需要使用、谢谢。  

    此致、

    Michael。