Other Parts Discussed in Thread: TCAN1472-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1044A-Q1主题中讨论的其他器件:TCAN1472-Q1
工具/软件:
尊敬的团队:
背景是、目前客户希望我们消除 CAN 输出上的共模电感、但通过 EMC 映射、我们发现在消除共模电感后无法保证 CAN 的稳定性、因此我们希望同时查看取决于共模电感的较小 CAN 收发器 μs、您是否有任何建议? 谢谢!