This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD2:绝对最高工作结温

Guru**** 2958400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564297/sn65mlvd2-absolute-maximum-operating-junction-temp

器件型号:SN65MLVD2


工具/软件:

大家好、我指 的是 SN65MLVD2DRBT (https://www.ti.com/product/SN65MLVD2/part-details/SN65MLVD2DRBT?keyMatch=SN65MLVD2DRBT&tisearch=universal_search&usecase=OPN)  

我从数据表中了解到、器件的额定工作温度高达+85°C。 我假设这是环境空气温度。  

我想检查是否有最高工作结温?  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benedict:

    因此、它不是直接指定的、但您可以得出它为 125°C。  

    根据此表、我们可以推导出 R_theta_JA、这是环境到结的热阻抗。  

    此处有两个值、一个用于低 K PCB、一个用于高 K PCB。  

    如果您取 TA = 25°C 以上降额因子 的倒数、即 R_theta_JA 值。  

    因此、对于低 K R_theta_JA = 357.14 C/W

    对于高 K R_theta_JA = 151.06 C/W

    我们也知道:

    TJ = TA + P*R_theta_JA  

    我们还提供额定功率

    如果我们从图表中插入允许的最大环境温度+ IC 的最大功率耗散、则可以得到最大 TJ — 或最大结温。  

    所以  

    高 K PCB --> TJ = 85 + 112mW * 357.14 = 125°C

    低 K PCB --> TJ = 85 + 264mW * 151.06 = 125°C

    因此、由于我们的最大额定功率和热环境结阻抗是规格、我们可以推导出该器件 125°C 的最大允许结温。  

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、帕克、天才! 感谢您的支持、我将来会更加关注数据表。