This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043N-Q1:HBM ESD 等级

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043N-Q1, TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564829/tcan1043n-q1-hbm-esd-ratings

器件型号:TCAN1043N-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043-Q1、 TCAN1043、 ESD2CAN24

工具/软件:

您好的团队、

我正在向客户推广 TCAN1043N-Q1 以替代 TCAN1043-Q1。 我想知道为什么 TCAN1043N 的 HBM ESD 等级(±8kV)远低于 TCAN1043 的 HBM ESD 等级(±16kV)。 该数据是否准确? 该值是否满足汽车前照灯应用的要求?

谢谢你

Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    这些 HBM 等级确实是正确的。 造成这种情况的原因有很多、但主要原因是 HBM 不是客户在 CAN 收发器中期望的出色 ESD 等级。 HBM 是一种更弱的 ESD 测试标准、而 IEC 61000-4-2 和 SAE J2962-2 是更稳健的 ESD 测试。  这篇 E2E 文章对以下内容进行  了很好的解释:静电放电:人体放电模型与 IEC61000-4-2 

    请注意、SAE J2962-2 与 IEC 6100-4-2 标准相关、但专用于汽车环境。

    TCAN1043N-Q1 在 CANH/L 引脚上的额定电压仅高达 8kV HBM、但它可能会承受比该值更高的冲击、因为它的额定电压高达与 TCAN1043-Q1 相同的 SAE J2962-2 供电 ESD 等级。  

    该值是否满足汽车前照灯应用的要求?

    这由第 1 层或 OEM 定义。 有关此信息、请咨询您的客户。 不过、客户通常会包含外部 ESD 保护。 如果是、我们推荐 ESD2CAN24 ESD 二极管。 通常情况下、TCAN1043N 中包含的内部保护就足够了。  

    此致、

    Ethan