This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212-Q1:10GBASE-R 串扰

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564900/hd3ss3212-q1-10gbase-r-crosstalk

器件型号:HD3SS3212-Q1


工具/软件:

好天

我们的设计将 HD3SS3212-Q1 用作多路复用器、以将 FPGA 10G SERDES 接口连接到同一电路板上的 SFP 连接器或 Marvell 10GBASE-T1 PHY。 每个接口的接口类型配置为 10GBASE-R

我在数据包测试期间看到一些错误、看起来它们是由串扰引起的。 具体而言、在测试用例中、选择了 FPGA 和 Marvell PHY、同时相应的 SFP 连接器中有一个 RJ45 10GBASE-T SFP 模块、或者使用直接连接电缆将一些流量发送到同一个 SFP 连接器。

下面是一个方框图、用于尝试解释这一点:

1.尽管数据表中的串扰系数较低、HD3SS3212-Q1 的这种类型的串扰是否应该出现? 或者这是否意味着一个更深层次的问题?
2.在测试期间、我的设计中 HD3SS3212-Q1 的两侧都是交流耦合、并且没有端接电阻器来设置共模电压。 数据表指出应该避免这种情况、但在我的测试用例中、10GBASE-R 流量通过时没有错误。 这是合理的还是可能的?
3.数据表中的相关说明指出共模电压必须为 0V 至 2V (Vcm)、最大差分电压必须为 0Vpp 至 1.8Vpp (Vdiff)。 此外、绝对差分电压必须介于–0.5 和 2.5V 之间。 我只想确认、给定任何 VCM 和 Vdiff 后、差分电压摆幅必须始终保持在–0.5 和 2.5V 之间?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    1.您看到了多少串扰? 多路复用器的额定串扰为–28dB。 这种串扰可能被系统中的其他元件耦合。 您是否可以分享原理图?

    2.由于一侧足够,不需要两侧交流耦合,但不会引起任何问题。 只要通过的信号在数据表规格范围内、就不需要端接电阻器。 如果共模电压高于限值、则需要使用上拉电阻。  

    3.不,在应用中不应遵循绝对最大额定值。 这些是我们无法保证器件运行的应力条件。 VCM 和 Vdiff 必须保持在建议运行条件内。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4338.UMAR_2D00_10G02.pdf

    这是适用的原理图页面。  

    我将 R256、R258、R331 和 R333 替换为 100nF 电容器、因为 U30 的 VCM 为 2.5V。

    这似乎可以正常工作、但现在 HD3SS3212RCSTQ1 的两侧都是交流耦合的、这是不是可以将两侧都进行交流耦合而没有将终端电阻器耦合到某些 VCM?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    感谢您分享原理图、我认为没有问题。

    如果多路复用器看到 2.5V VCM、则会超出规格并危及可靠性。  

    如果两侧都是交流耦合、则很好、 如果共模电压高于 2V、则需要执行这一操作。 线路上还需要一个低于 2V 的 VBIAS。

    如需更多信息、请参阅 数据表。   

    谢谢、

    NIR