Other Parts Discussed in Thread: TCAN1057A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1057A-Q1工具/软件:
您好:
我们使用 TCAN1057A-Q1 作为与 TI TPS929240 LED 驱动器连接的 5V UART-CAN 转换器。
出于 EMC 目的、我们可能需要在 TCAN1057A-Q1 RX/TX 引脚上放置 1nF 至 2.2nF MLCC 电容器。
由于我们的数据速率设置为 500Kbps~1Mbps、因此我们需要 TI 帮助我们检查 RX/TX 上的电容
是合理的、不会影响信号 完整性。