This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057A-Q1:TCAN1057A-Q1 RX/TX 引脚上的电容

Guru**** 2566895 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1057A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1565166/tcan1057a-q1-capacitance-on-tcan1057a-q1-rx-tx-pin

器件型号:TCAN1057A-Q1


工具/软件:

您好:

我们使用 TCAN1057A-Q1 作为与 TI TPS929240 LED 驱动器连接的 5V UART-CAN 转换器。

出于 EMC 目的、我们可能需要在 TCAN1057A-Q1 RX/TX 引脚上放置 1nF 至 2.2nF MLCC 电容器。

由于我们的数据速率设置为 500Kbps~1Mbps、因此我们需要 TI 帮助我们检查 RX/TX 上的电容

是合理的、不会影响信号 完整性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CM:

    电容相当高、建议使用 pF 范围。 15 pF 在 TX/RX 下的典型值为 15、在 CANH/CANL 下高达 100 pF、谢谢。

    此致、

    Michael。