This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:使用 I2C DFP 时、VBUS_DET 连接在哪里?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544054/tusb320lai-when-using-i2c-dfp-where-is-vbus_det-connected

器件型号:TUSB320LAI
主题: TUSB320 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TUSB320LAI、因此有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

(1) 仅使用 DFP 模式时、数据表的第 12 页规定 VBUS_DET 应保持悬空。

另一方面、数据表第 3 页指出、VBUS 检测可确定 UFP 连接。“

此外、第 12 页指出“VBUS 检测用于确定 UFP 的连接和分离、以及确定附件模式的进入和退出。 VBUS 检测还用于成功解析 DRP 模式下的角色。“

如果 VBUS_DET 仅在 DFP 模式下打开、则无法确定 UFP 的连接和断开以及附件模式的启动和结束、如上所述。

是否只能在 DFP 中使用 VBUS_DET 开路?

(2) 在本例中、我们将使用电池作为 DFP。

因此、当另一个设备是 UFP 时、我们将通过电池输出 5V 电压。

在这种情况下、读取第 18 页上的 Attached_State、是否会变为 7:6=10 Attached.SNK (UFP)?

(3) 在数据表的图 16 中、VBUS_DET 在 I2C 模式下连接为 DFP。

图 14 和图 15 也使用 I2C、VBUS_DET 悬空。

使用该产品(电池)时、我们从 I2C 控制 TUSB320。

如果将 DFP 与 I2C 一起使用、是否需要连接 VBUS_DET?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544054/tusb320lai-when-using-i2c-dfp-where-is-vbus_det-connected

    (1) 仅使用 DFP 模式时、数据表的第 12 页规定 VBUS_DET 应保持悬空。

    另一方面、数据表第 3 页指出、VBUS 检测可确定 UFP 连接。“

    此外、第 12 页指出“VBUS 检测用于确定 UFP 的连接和分离、以及确定附件模式的进入和退出。 VBUS 检测还用于成功解析 DRP 模式下的角色。“

    如果 VBUS_DET 仅在 DFP 模式下打开、则无法确定 UFP 的连接和断开以及附件模式的启动和结束、如上所述。

    是否只能在 DFP 中使用 VBUS_DET 开路?

    [/报价]

    是的、正确。 VBUS_DET 仅用于 在 TUSB320 配置为 UFP 时确定供电方/DFP 何时发送 VBUS、但当设置为 DFP 时、不需要此功能、因为当设置为 DFP 时、TUSB320 的 ID 引脚负责与连接的电压开关或 MCU 通信、指明应通过 Type-C 连接器发送 VBUS。 VBUS_DET 引脚在此配置下不起作用。

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544054/tusb320lai-when-using-i2c-dfp-where-is-vbus_det-connected

    (2) 在本例中、我们将使用电池作为 DFP。

    因此、当另一个设备是 UFP 时、我们将通过电池输出 5V 电压。

    在这种情况下、读取第 18 页上的 Attached_State、是否会变为 7:6=10 Attached.SNK (UFP)?

    [/报价]

    是的、正确。 请确保在 ID 引脚拉至低电平之前不会发送 VBUS、否则可能会影响 CC 协商过程。

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544054/tusb320lai-when-using-i2c-dfp-where-is-vbus_det-connected

    (3) 在数据表的图 16 中、VBUS_DET 在 I2C 模式下连接为 DFP。

    图 14 和图 15 也使用 I2C、VBUS_DET 悬空。

    使用该产品(电池)时、我们从 I2C 控制 TUSB320。

    如果将 DFP 与 I2C 一起使用、是否需要连接 VBUS_DET?

    [/报价]

    这很可能是一种预防措施、以防通过 I2C 更改 TUSB320 的模式、因为 I2C 可用于将 TUSB320 设置为 DFP、UFP 或 DRP。 如果不打算将模式从 DFP 切换到 UFP 或 DRP、仍然可以将此引脚悬空。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    听起来不错、我会在平均时间将该主题保持开放状态。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    客户还有其他问题。

    请告知您。

    ——

    只是为了确定、以下理解是否正确?

    这可能是一个重复性的问题、但我希望您能提供答案。

    问题 1

    如果另一方是 UFP、
    读取 P18 上的 Attached_State 时、7:6 = 10 Attached.SNK (UFP)

    如果另一方是 DFP、
    当读取 P18 上的 Attached_State 时、7:6 = 01 Attached.SRC (DFP)

    问题 2.

    [报价 userid=“525145" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544054/tusb320lai-when-using-i2c-dfp-where-is-vbus_det-connected/5939962 ]请确保在 ID 引脚被拉低之前不会发送 VBUS、或这可能影响 CC 协商过程。

    它可能会影响 CC 协商过程。

    当 CC 引脚检测到器件连接时、可以写入 ID 引脚置位低电平。

    了解 ID 引脚在所有情况下都变为低电平是否正确:“Attached.SNK",“,"Attached.SRC"、"Attached.SRC"和“和"Attached“"Attached to“ to an Accessories“?

    问题 3

    在我们的应用中、PORT 引脚(引脚 3)固定为 H (DFP)。
    顺序是否如下?
    ID 引脚为低电平⇒Check Attached_State 状态⇒7:6=10 Attached.SNK⇒5V (VBUS) 输出

    问题 4

    此外、当 Attached_State 连接到附件时、是否可以输出 5V (VBUS)?

    ——

    感谢您提前提供的大力帮助。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)真一

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544054/tusb320lai-when-using-i2c-dfp-where-is-vbus_det-connected/5945934

    问题 1

    如果另一方是 UFP、
    读取 P18 上的 Attached_State 时、7:6 = 10 Attached.SNK (UFP)

    如果另一方是 DFP、
    当读取 P18 上的 Attached_State 时、7:6 = 01 Attached.SRC (DFP)

    [/报价]

    没错。

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544054/tusb320lai-when-using-i2c-dfp-where-is-vbus_det-connected/5945934

    问题 2.

    请确保在 ID 引脚拉至低电平之前不会发送 VBUS、否则可能会影响 CC 协商过程。

    它可能会影响 CC 协商过程。

    当 CC 引脚检测到器件连接时、可以写入 ID 引脚置位低电平。

    了解 ID 引脚在所有情况下都变为低电平是否正确:“Attached.SNK",“,"Attached.SRC"、"Attached.SRC"和“和"Attached“"Attached to“ to an Accessories“?

    [/报价]

    ID 引脚 状态不一定连接到寄存器 0x09、它只是用于在连接了某个器件时作为第二种通信方式。 在这种情况下、ID 引脚应变为低电平以匹配 Attached.SNK 状态、但它不会随着 Attached.SRC 状态而变为低电平。 仅当 TUSB320 配置为 DFP 时、ID 引脚才变为低电平。

    对于附件场景、附件可以是 DFP 或 UFP。 因此、当该位的状态为“附加到附件“时、TUSB320 可配置为 DFP 或 UFP(如果设置为 DRP)。

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544054/tusb320lai-when-using-i2c-dfp-where-is-vbus_det-connected/5945934

    问题 3

    在我们的应用中、PORT 引脚(引脚 3)固定为 H (DFP)。
    顺序是否如下?
    ID 引脚为低电平⇒Check Attached_State 状态⇒7:6=10 Attached.SNK⇒5V (VBUS) 输出

    [/报价]

    如果可能、我建议直接跟随 ID 引脚来启用 VBUS。 虽然您也可以监控 Attached_state 位、但通常仅监控 ID 引脚是最简单的。

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544054/tusb320lai-when-using-i2c-dfp-where-is-vbus_det-connected/5945934

    问题 4

    此外、当 Attached_State 连接到附件时、是否可以输出 5V (VBUS)?

    [/报价]

    同样、附件可以是 DFP 和 UFP、因此如果设置为 DRP、则很难确定方向。 但是、如果设置为 DFP、则它只应连接到 UFP 设备、因此在这种情况下应该是可以的。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    我与客户分享了您的答案、他们还有其他问题。

    请告知您。

    ーーー μ s

    ・问题 1.

    如果可能、我建议仅遵循 ID 引脚来启用 VBUS。 虽然您也可以监控 Attached_state 位、但通常仅监控 ID 引脚是最简单的。

    您提到过、通过仅监测 ID 引脚、如果它变为低电平、则启用 VBUS(提供给器件)、

    相反、如果在 VBUS 启用(提供给器件)时 ID 变为高电平、则 VBUS 被禁用(器件电源停止)、那么理解是否正确?

    *无需检查 Attached_state 即可启用/禁用 VBUS

    ・问题 2.

    我们的规格固定为 DFP。

    在这种情况下、我们认为以下寄存器设置就足够了。

    您能否告知我们是否需要设置任何其他寄存器?

    ・CURRENT_MODE_ADVERSE:设置电源电流。
    ・DISABLE_UFP_ACCESSORY:启用/禁用 UFP 附件。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544054/tusb320lai-when-using-i2c-dfp-where-is-vbus_det-connected/5948398
    如果可能、我建议直接跟随 ID 引脚来启用 VBUS。 虽然您也可以监控 Attached_state 位、但通常仅监控 ID 引脚是最简单的。

    您提到过、通过仅监测 ID 引脚、如果它变为低电平、则启用 VBUS(提供给器件)、

    相反、如果在 VBUS 启用(提供给器件)时 ID 变为高电平、则 VBUS 被禁用(器件电源停止)、那么理解是否正确?

    [/报价]

    ID 引脚变为高电平表示 CC 线路已断开、因此 VBUS 也会被禁用、因为 ID 引脚将禁用电源开关或它所连接的 GPIO。

    ID 变为低电平并启用 VBUS 时、我的意思是、当 ID 引脚变为低电平时、它连接的任何开关或 GPIO 都应开始发送 VBUS。

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544054/tusb320lai-when-using-i2c-dfp-where-is-vbus_det-connected/5948398

    您能否告知我们是否需要设置任何其他寄存器?

    ・CURRENT_MODE_ADVERSE:设置电源电流。
    ・DISABLE_UFP_ACCESSORY:启用/禁用 UFP 附件。

    [/报价]

    这些是您可能需要根据系统需求更改的唯一寄存器、是的。  不应有任何对 DFP 功能至关重要的寄存器。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    别担心。 如果出现任何其他问题、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    在您的支持下、客户的考虑进展顺利。

    客户还有其他问题。

    请告知您。

    ——

    (1) 在我们的电路配置中、ID 引脚连接到微控制器、我们考虑根据 ID 引脚的 L/H 条件从微控制器上的另一个输出端口输出 VBUS(打开/关闭 MOSFET)。

    原因是我们的电池有三种输出模式:风扇输出、Type-A 输出和 Type-C 输出。 我们希望微控制器根据条件确定要使用的输出。

    如果 ID 引脚直接连接到上述 MOSFET、它将成为独立且不灵活的引脚、因此、我们希望首先由微控制器接收 ID 引脚、然后控制 VBUS 输出。

    这种用法是否可行?

    或者、最好将 ID 引脚直接连接到控制 VBUS 开/关的 MOS?

    (2) 这也是一个基本问题、但“附在附件上“的是哪种附件?

    即使您只是向我们展示了特定的产品和图片、也请告知我们。

    *我之前听说有 UFP 和 DFP。

    ーーー μ s

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544054/tusb320lai-when-using-i2c-dfp-where-is-vbus_det-connected/5953671

    (1) 在我们的电路配置中、ID 引脚连接到微控制器、我们考虑根据 ID 引脚的 L/H 条件从微控制器上的另一个输出端口输出 VBUS(打开/关闭 MOSFET)。

    原因是我们的电池有三种输出模式:风扇输出、Type-A 输出和 Type-C 输出。 我们希望微控制器根据条件确定要使用的输出。

    如果 ID 引脚直接连接到上述 MOSFET、它将成为独立且不灵活的引脚、因此、我们希望首先由微控制器接收 ID 引脚、然后控制 VBUS 输出。

    这种用法是否可行?

    或者、最好将 ID 引脚直接连接到控制 VBUS 开/关的 MOS?

    [/报价]

    这应该完全没有问题。 使用 MCU 监控 ID 引脚、然后根据引脚的状态输出信号是控制 VBUS 的一种好方法。

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544054/tusb320lai-when-using-i2c-dfp-where-is-vbus_det-connected/5953671

    (2) 这也是一个基本问题、但“附在附件上“的是哪种附件?

    即使您只是向我们展示了特定的产品和图片、也请告知我们。

    *我之前听说有 UFP 和 DFP。

    [/报价]

    正确、同时存在 DFP 和 UFP 音频/调试附件。 音频附件使用 Type-C 引脚传输音频信号(例如适用于 Type-C 的 AUX 插孔加密狗)、而调试附件使用 Type-C 引脚传输调试信号、例如 UART 或 I2C 信号。 Type-C 生态系统中可能存在的两种不同类型的附件。

    如有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    我与客户分享了您的答案。

    客户还有其他问题、请告知。

    ——

    我计划为 VDD 引脚提供 3.3V 电压。

    DFP 上的 VBUS_DET 引脚将悬空。

    CC1 和 CC2 将提供 3.3V 电压。

    CC1/CC2 检测是否存在任何问题?

    通常使用 5V 电压。  

    如何检测 CC1/CC2(即使电压不同)?

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我计划为 VDD 引脚提供 3.3V 电压。

    客户是否计划广告 3A? 如果是、则 VDD 需要大于 3.5V、最好是 5V。 否则、CC 控制器将无法广播 3A。

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544054/tusb320lai-when-using-i2c-dfp-where-is-vbus_det-connected/5956429

    CC1 和 CC2 将提供 3.3V 电压。

    CC1/CC2 检测是否存在任何问题?

    [/报价]

    客户是否直接为 CC1/2 提供 3.3V 电压? 这不是必需的、CC 控制器将控制这些引脚的电压、它们只需连接到连接器即可。 这一点很重要、因为 CC 控制器提供的电压会根据广播的电流而变化。 它不能直接上拉至 3.3V。

    即使电压不同、如何检测 CC1/CC2?

    CC 引脚检测是根据是否从连接的器件检测 Rd 来实现的。

    请让客户查看我之前的备注。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    客户确认使用 TUSB320LAIEVM 运行、并遇到问题。

    请告知您。

    ——

    我们确认了如何使用 TUSB320LAIEVM 运行。

    将 VDD 从 5.5V 更改为 3.3V 后、确认了运行。

    DIP 开关设置

    SW1.1 打开

    SW1.2 关闭

    SW1.3 关闭

    SW1.4 关闭

    SW1.5 关闭

    SW1.6 打开

    SW1.7 打开

    SW1.8 关闭

    未使用 I2C 通信。

    在这种情况下、PD 的两个移动电池 (5V3A) 和智能手机已连接并确认运行。

    尽管它因电池类型而异、但提供的电流为 2.4A/1.9A。 (我们认为由于电池电压下降,电流输出无法实现。)

     每个器件的 CC1、CC2 电压和电流如下所示:

    CC1 CC2 输出代码 余弦值
    手机 Battery1 0.175V 0.603V 4.546V 2.483A
    移动电池 2. 0.233V 0.531V 4.667V 1.948A
    智能手机 0.319V 0.494V 4.794V 1.459A

    这似乎表明、即使使用 3.3V VDD、发生了广播并设置了 5V3A、这一理解是否正确?

    但是、正如您提到(数据表说明)、需要 3.5V 或更高的 VDD。

    VDD 为 3.3V 时、是否无法保证器件正常运行?

    如果答案为否、则无法广播 3A 的输出、但可以广播默认 (500mA / 900mA) 或中间 (1.5A) 的设置(广播)?

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我不会尝试在功率不足的情况下广播 3A。 这可能会影响功能。 最好保持默认值或 1.5A 来确保正常运行。

    我建议检查这些设置、以确认 TUSB320 是否配置为 DFP 或 UFP。 我知道您当前已通过 DIP 开关将其设置为 DFP、但我仍想确认。

    除非通过 I2C 进行不同的设置、否则默认广播应为最大 900mA。

    我还会使用 5V VCC 进行测试、因为我们的 EVM 专为 5V 直流 IN 或 5V VBUS 而设计。 客户是否已经使用 5V 电压进行了测试?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    客户正在使用 I2C 模式、而不是 GPIO 模式。

    我删除了最后一个帖子,因为我的误解。 很抱歉。

    请忽略一下。

    我可以得到客户的反馈、请您告知吗?

    ——  

    我们使用 I2C 模式、但未建立 I2C。

    D1、D2 和 D3 熄灭。 D4 亮起。

    为了阐明条件、
    我确认 TUSB320LAIEVM 在 I2C 模式下以 VDD3.3V 运行。
    I2C 未使用。
    此时、TUSB320LAI 应设置为默认设置 (TUSB320LAI 500mA / 900mA)。
    当我检查其运行情况时、电压和电流值不是默认值。

    您能解释一下为什么会发生这种情况吗?

    CC1 CC2 输出代码 余弦值
    手机 Battery1 0.175V 0.603V 4.546V 2.483A
    移动电池 2. 0.233V 0.531V 4.667V 1.948A
    智能手机 0.319V 0.494V 4.794V 1.459A

    当 VDD = 5V 时、移动 BATTERY2 和智能手机正在充电 5V 和 0.5A。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我们正在使用 I2C 模式、但未建立 I2C。

    那么、客户是否 启用了 SW1.4? 如果用户不想使用 I2C 模式、则应关闭此开关。

    如果他们能够、他们是否可以读取寄存器 0x08 并查看在启用 I2C 模式时返回的结果?

    同样、我们期望该 EVM 与 5V 的电源配合使用、这反映在 EVM 的电源系统中:

    如果客户未使用预期的 VDD、则功能可能不符合预期。

    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1544054/tusb320lai-when-using-i2c-dfp-where-is-vbus_det-connected/5964049
    CC1 CC2 输出代码 余弦值
    手机 Battery1 0.175V 0.603V 4.546V 2.483A
    移动电池 2. 0.233V 0.531V 4.667V 1.948A
    智能手机 0.319V 0.494V 4.794V 1.459A
    [/报价]

    客户是否也可以使用 5V VDD 来获取这些值? 通过 VBUS 供电会怎么样?

    D4 指示 ID 引脚为低电平、因此器件被设置为 DFP。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我与客户交谈过。

    客户更改了 VDD5V 和 VBUS 5V。

    但是、由于返回了 NACK、它们无法建立 I2C 通信。

    您能告诉我们如何解决吗?

    e2e.ti.com/.../TUSB320_0030_I2C-Setting-and-NACK-20250819.xlsx 

    EVM 已进行修改、可连接到电池板。 一个 MCU 安装在电池板上。

    VBUS (5V) 通过我们的 USB 输出 (5V) 连接到 TP5。
    *在“PWR_IN"和“和“U3 的 VIN-1 和 VIN-2 之间切换图案。“
    *跳线 J8 被移除。
    *LP2 和 VDD_320 由外部电源提供 5V 电压。
    * TUSB320 的 EN 为低电平、ADDR 为 5V(高输入)。
    * R11/R13 (I2C) 已移除。 J1-1 和 J-3 连接到电池板上的 I2C 端子、并通过 4.7kΩ 电阻器在内部上拉 3.3V 电压。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    只是为了确认、您的客户尝试读取/写入地址 0x67 是正确的? R10 安装在 SW1?

    CC 线上是否有任何信号? 我还想确保 CC 控制器实际启用、听起来此 EVM 进行了大量调整。

    VDD 也会在 25ms 内斜升、对吗?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    我可以得到客户的反馈。

    您可以看到下面列出的内容。

    ——

    为了确认、您的客户尝试读取/写入地址 0x67 是正确的吗? R10 安装在 SW1?
    旁边

    是、根据数据表第 15 页、ADDR=H、因此发送了 11001110 (CE)。 *即使发送了 ADDR=L 和 10001110(8E)、结果也是相同的(无 ACK)。

    结果为 NACK。

    我还尝试设置 ADDR=L 并发送 10001110 (8E)、但结果相同 (NACK)。

    在 SW1 旁边安装(实现)R10。

    CC 线路上是否有任何信号? 我还想确保 CC 控制器实际启用、听起来对此 EVM 进行了大量调整。

    CC1= 4.7V、CC2 = 4.7V。 * Type-C 连接器打开(未连接)。

    当我将智能手机连接到 Type-C 连接器时、D4=RED 会亮起、因此我认为它已启用。

    我不确定其他细节。

    VDD 也在 25ms 内斜升、正确吗?

    VDD 在 25ms 内上升。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    听起来 CC 控制器正在作为 DFP 启用、已正确连接并正常运行、因此好像没有问题。

    客户是否可以根据 ADDR 引脚的引脚说明中列出的内容尝试 0x67 来获取 I2C 地址?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的答复。

    我同意。

    客户可以连接 MCU。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi