主题: TUSB320 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 TUSB320LAI、因此有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
(1) 仅使用 DFP 模式时、数据表的第 12 页规定 VBUS_DET 应保持悬空。
另一方面、数据表第 3 页指出、VBUS 检测可确定 UFP 连接。“
此外、第 12 页指出“VBUS 检测用于确定 UFP 的连接和分离、以及确定附件模式的进入和退出。 VBUS 检测还用于成功解析 DRP 模式下的角色。“
如果 VBUS_DET 仅在 DFP 模式下打开、则无法确定 UFP 的连接和断开以及附件模式的启动和结束、如上所述。
是否只能在 DFP 中使用 VBUS_DET 开路?
(2) 在本例中、我们将使用电池作为 DFP。
因此、当另一个设备是 UFP 时、我们将通过电池输出 5V 电压。
在这种情况下、读取第 18 页上的 Attached_State、是否会变为 7:6=10 Attached.SNK (UFP)?
(3) 在数据表的图 16 中、VBUS_DET 在 I2C 模式下连接为 DFP。
图 14 和图 15 也使用 I2C、VBUS_DET 悬空。
使用该产品(电池)时、我们从 I2C 控制 TUSB320。
如果将 DFP 与 I2C 一起使用、是否需要连接 VBUS_DET?
——
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi