This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:解决方案检查

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509, TCA9517, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1566799/tca9509-solution-checking

部件号:TCA9509
主题中讨论的其他器件: TCA9517、 TCA9617B

工具/软件:

尊敬的团队:

如果我们使用 TCA9509 或 TCA9617、则 在使用多个实例时需要将端口 A 连接到端口 B。 但是、如果我们将 TCA9509 与 TCA9617 一起使用、但遗憾的是、我们连接同一端口(例如 TCA9509 的端口 B)到 TCA9617 的端口 B、这是否会导致任何问题? 谢谢你。

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的海亮:

    我需要有一个方框图或原理图来更完整地回答您的问题。  

    以下应用手册可供参考: https://www.ti.com/lit/an/slvafn4/slvafn4.pdf?ts httpS=1720532530217&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    TCA9509 + TCA9617B 将与本应用手册中所述的用例类似。 TCA9517 和 TCA9617B 在 B 侧具有相似的静态电压失调。  

    将 TCA9509 B 侧连接到 TCA9617B 的 B 侧是一个可以接受的用例。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tyler、

    请参阅下面的方框图。 CPU 侧的 I2C 由 3.3V 电源供电、但其他器件由 3.3V STBY 供电。 因此、基本上、我需要一个器件来隔离两个不同的电源域、以避免泄漏。 问题在于 9617 位于已投入生产的其他电路板上、有两种不同的配置。  TCA9509 的 B 侧将连接到 TCA9617 的 A 侧或 B 侧。  您能否检查此 应用程序是否正常? 如果没有、是否有 9509 的替代产品?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的海亮:

    这是有效连接。  TCA9509 中的任何一款都可以与不使用上拉电阻的 A 侧 CPU 连接、B 侧可连接 9617B。  

    或者、您可以将 TCA9509DGKR 替换为 P2P TCA9617B、A 侧面向另一 9617B、B 侧面向 CPU 侧。 不过、VIL (CPU)= 0.3 x 3.3 = 0.99V 即可使其正常工作。 如果 TCA9617B 的 VolB 的 VIL = 0.4V、则该 CPU 不会工作。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    还有一个问题。 在您发送的文档 (slvafn4) 中、9517 B 侧和 9509 B 侧之间的网有两个发送到 VCCB 的 PU。 但实际上、两个 VCCB 可以是两个不同的电源轨、对吧? 如果它们是同一电源轨、则只需要一个 PU? 谢谢你。

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的海亮:

    但实际上、两个 VCCB 可以是两个不同的电源轨、对吧? 如果它们是同一电源轨、则只需要一个 PU? 谢谢。

    您不必为 VCCB 连接两个 1.6K Ω 上拉电阻器。 只有一个上拉电阻器可以正常工作。  

    在图 2-3 中、TCA9517 和 TCA9509 的 VCCB 应该相同。 而不是两个不同的电源轨。  

    此致、

    Tyler