This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:DP83867IRRGZR 1Gbps 以太网合规性测试峰值电压故障

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569781/dp83867ir-dp83867irrgzr-1gbps-ethernet-compliance-test-failure-in-peak-voltage

器件型号:DP83867IR


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们 在其中一个工程中使用了具有 1Gbps 以太网的 DP83867IRRGZR 以太网 IC、我们观察到合规性测试失败。 您能否提供寄存器设置以更新 MDI 信号电压电平? 另外、请告知我们是否可以更新各个电压点的合规性电压(例如电压点 A、电压点 B、电压点 C 和电压点 D)以通过合规性测试。

此致、

Hitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitendra、  

    无法更新各个电压点的电压电平。  
    您是否尝试过写入寄存器 0x01D5 = 0xF508?  

    此致、
    j