This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:DS90UB941A&DS90UB948 ESD 保护解决方案咨询

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569242/ds90ub941as-q1-ds90ub941a-ds90ub948-esd-protection-solution-consulting

器件型号:DS90UB941AS-Q1


工具/软件:

您好团队、

在测试 DS90UB941A 和 DS90UB948 的 ESD 保护时、客户发现 8KV ESD 静电会导致芯片老化。

对于 DS90UB941A 和 DS90UB948 ESD 保护器件、是否有任何与 SNLA474A 指南类似的建议或解决方案? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    是的、两种器件都只能支持高达 8kV 的电压。 如果需要更高的电压保护、可以使用外部 ESD 二极管保护。 对于 FPD-Link 高速、您需要选择具有低电容的 ESD 二极管、以便在所需数据速率下实现出色的信号完整性性能、ESD 器件的电容必须低于 0.3pF。

    Aaron