This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:无法识别 USB 3.0 设备

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1569376/tusb1142-unable-to-recognize-usb-3-0-devices

器件型号:TUSB1142


工具/软件:

您好、

  主机无法识别 USB 3.0 和 USB2.0 器件、SCH 如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我有几点意见:

    1) 此应用中使用的 CC/ PD 控制器是什么? 如何处理翻转?

    2) 看起来所有 EQ 引脚都被拉至接地。 您是否能够在该板上调优 EQ?

    3) SSRX1/2 引脚具有 220nF 电容。 该值应为 330nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB2.0 总线与 USB3.x 总线无关。 USB2.0 电路是什么样子的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1、控制器是 FUSB302B、翻转由 CPU 向上。

    2.是的,客户可以调整均衡器,您有 建议吗?

    3.将被修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CPU 的 USB2.0 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为、在继续了解 TUSB1142 和 USB3.x 之前、我们需要解决 USB 2.0 无法正常工作的问题  

    USB2.0 的布局是什么。 为什么这条路径不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。