This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:级联实现

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1567303/tmuxhs4212-cascaded-implementation

器件型号:TMUXHS4212


工具/软件:

您好团队:

您能否帮助您查看之前与 Blok 图沟通过的级联实施方案的原理图?

e2e.ti.com/.../TMUXHS4212_5F00_cascaded_5F00_Implementation.pdf

请确认两个多路复用器 Tx 侧的耦合电容要求。

但在执行以下测试时、我们的带宽非常低、为~100Mbps。

我们使用带有直接 I/O 的 FiO 执行了顺序和随机读/写测试

用于测试接口的设备是 Sabrent 512GB Rocket NVMe PCIe M.2 2242 SSD。

测试设置摘要
----------------------------
工具: 带 libaio 引擎和直接 I/O 的 FiO
块大小: 1M 用于顺序、4K 用于随机
设备: Sabrent 512GB Rocket NVMe PCIe M.2 2242 SSD
安装点: /mnt/PCIe

请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasar:

    1. 您选择的耦合电容器似乎适用于该高速应用
    2. 我们有一个 有关多路复用器级联效应的常见问题解答、其中提供了有关此类配置中带宽降级的信息。 通常、在进行级联时、损耗会翻倍。
    3. 虽然您的原理图设计看起来确实不错、但我注意到您在 PCIe CLK MUX2 和 PCIe MUX1 上有未连接的引脚。 这在低频环境中可能很好、但在高速环境中、您需要对其进行端接、以避免潜在的噪声耦合和信号完整性问题。

    谢谢您、

    Arya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    感谢您的反馈。

    那么、此处建议使用的未使用引脚端接是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasar:

    我们建议 通过端接电阻器(通常为 50 Ω 电阻器)将这些未使用的输入连接到 GND。

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arya、

    我在这里有一个后续问题。

    您提到的是接口的模拟带宽(–3dB 滚降)还是量化数字带宽?
    因为就级联多路复用器和术语“带宽“而言、这两者并不相同。

    您能澄清一下吗?

    此外、您是否认为 SoC/MUX 侧的任何 SW 优化都有助于提高级联实现中的带宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasar:

    是的、它 指的是–3dB 滚降点。 物理限制是这里的主要组成部分。

    所述的带宽限制是多路复用器物理特性的直接结果。 级联它们时、信号路径的总导通电阻和导通电容会增加。 这会创建一个更高阶的低通滤波器、该滤波器本身具有较低的截止频率(带宽更小)。 因此、我认为优化软件不会帮助改善物理限制。

    谢谢您、
    Arya