This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:DS110DF111 处于中继器模式、用于较低的数据速率

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1572753/ds110df111-ds110df111-in-repeater-mode-for-lower-data-rates

部件号:DS110DF111


工具/软件:

我想将 DS110DF111 置于 中继器模式(CDR 旁路)、因为 我们的数据速率 (6.3Gb/s) 低于 DS110DF111 的最小锁定阈值。

我曾尝试在此组合中写入寄存器设置、但数据似乎没有通过重定时器的 CHA 和 CHB、我有什么问题?

通道 A--
Retimer.write_reg (0xFF、0b00000100)#选择通道 A 寄存器
Retimer.write_reg (0x09、0b00100000)#启用覆盖输出多路复用器
Retimer.write_reg (0x1E、0b00000001)#选择原始数据(CDR 旁路)
Retimer.write_reg (0x1A、0b00001100)#将 CDR 复位置为有效
Retimer.write_reg (0x1A、0b00000000)#将 CDR 复位置为无效
Retimer.write_reg (0x14、0x10000000)#强制信号检测开启

#--通道 B --
Retimer.write_reg (0xFF、0b00000101)#访问通道寄存器 B
Retimer.write_reg (0x09、0b00100000)#启用覆盖输出多路复用器
Retimer.write_reg (0x1E、0b00000001)#选择原始数据(CDR 旁路)
Retimer.write_reg (0x1A、0b00001100)#将 CDR 复位置为有效
Retimer.write_reg (0x1A、0b00000000)#将 CDR 复位置为无效
Retimer.write_reg (0x14、0x10000000)#强制信号检测开启

祝您一切顺利、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    请尝试使用 器件编程指南第 3.26 节中的 CDR 旁路脚本。  

    此致、

    GREG