This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:链路问题

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1564672/ds90ub948-q1-link-issues

器件型号:DS90UB948-Q1


工具/软件:

您好团队:

我的客户在调试 947+948 时遇到了一些链路问题、它是从主机到显示器的双端口 STP 连接、它在 947 和 948 寄存器中被配置为自动识别、链路就绪状态被发现为单链路正常。 如果将主机端配置为双链路、则报告该链路未就绪。

请帮助分析、谢谢!

BR、

Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    他们如何测试链路和锁定状态? 请检查 SER 寄存器 0xC 和 DES LOCK 引脚输出。

    此外、使用的像素时钟速率是多少? 请注意、支持的时钟速率在单链路或双链路模式下会有所不同:“该器件通过一个通道支持 25MHz 至 96MHz 范围内的 OpenLDI 时钟、或通过两个通道支持 50MHz 至 170MHz 范围内的 OpenLDI 时钟。“

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikram、

    我们测试 947 的寄存器 0x5A、读取数据为 0x1d。 根据 DS 说明、它是单链路、DES 锁定为高电平、时钟速率约为 68MHz。 显示分辨率:1920*1080@60Hz。 寄存器配置为:

    board.WriteI2C (UB947、0x5B、0x03)

    board.WriteI2C (UB947、0x40、0x10)

    board.WriteI2C (UB947、0x41、0x49)

    board.WriteI2C (UB947、0x442、0x16)

    board.WriteI2C (UB947、0x41、0x47)

    board.WriteI2C (UB947、0x442、0x20)

    board.WriteI2C (UB947、0x442、0xA0)

    board.WriteI2C (UB947、0x442、0x20)

    board.WriteI2C (UB947、0x442、0x00)

    board.WriteI2C (UB947、0x41、0x49)

    board.WriteI2C (UB947、0x442、0x00)

    board.WriteI2C (UB947、0x03、0xDA)

    board.WriteI2C (UB947、0x17、0x9E)

    board.WriteI2C (UB947、0xC66、0x21)

    MODE_SEL 配置:μ s

    OLDI_DUAL:双像素 OpenLDI 接口。

    中继器:中继器 模式

    MAPSEL:SPWG 位映射

    同轴电缆:为双绞线电缆启用 FPD-Link III

     BR、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    是否已将 DOUT0 和 DOUT1 都连接到 948 的双链路系统设置? 请使用内部时钟测试图形生成情况、看看双链路模式下是否存在锁定。

    此外、请检查 SER 和 DES 的模式配置 (strap)。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haque、

    您是否在 DOUT0 和 DOUT1 都连接到 948 的情况下设置了双链路系统? 请使用内部时钟测试图形生成、看看是否在双链路模式下锁定。

    请 请参阅附件。

    e2e.ti.com/.../947_5F00_Init.py.txt

    另外、请检查 SER 和 DES 的模式配置 (strap)。

    请参阅 947_Init.py 中 947 内部模式的设置、它无法进入双链路模式。

    谢谢

    BR、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、请给我 1-2 天时间检查一下、然后返回给您。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您能否发送一张设置照片、并检查 SER 和 DES 之间是否同时连接了 DOUT0 和 DOUT1。

    此外、在运行脚本后、是否检测到 948 的锁定和时钟输出?  在单链路和双链路模式下、948 应启用 PATGEN 锁。 您可以检查 DES 948 引脚上的锁定输出。

    此致、
    Ikram