工具/软件:
您好团队:
我的客户在调试 947+948 时遇到了一些链路问题、它是从主机到显示器的双端口 STP 连接、它在 947 和 948 寄存器中被配置为自动识别、链路就绪状态被发现为单链路正常。 如果将主机端配置为双链路、则报告该链路未就绪。
请帮助分析、谢谢!
BR、
Daniel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好团队:
我的客户在调试 947+948 时遇到了一些链路问题、它是从主机到显示器的双端口 STP 连接、它在 947 和 948 寄存器中被配置为自动识别、链路就绪状态被发现为单链路正常。 如果将主机端配置为双链路、则报告该链路未就绪。
请帮助分析、谢谢!
BR、
Daniel
尊敬的 Daniel:
他们如何测试链路和锁定状态? 请检查 SER 寄存器 0xC 和 DES LOCK 引脚输出。
此外、使用的像素时钟速率是多少? 请注意、支持的时钟速率在单链路或双链路模式下会有所不同:“该器件通过一个通道支持 25MHz 至 96MHz 范围内的 OpenLDI 时钟、或通过两个通道支持 50MHz 至 170MHz 范围内的 OpenLDI 时钟。“
此致、
Ikram
您好、Ikram、
我们测试 947 的寄存器 0x5A、读取数据为 0x1d。 根据 DS 说明、它是单链路、DES 锁定为高电平、时钟速率约为 68MHz。 显示分辨率:1920*1080@60Hz。 寄存器配置为:
board.WriteI2C (UB947、0x5B、0x03)
board.WriteI2C (UB947、0x40、0x10)
board.WriteI2C (UB947、0x41、0x49)
board.WriteI2C (UB947、0x442、0x16)
board.WriteI2C (UB947、0x41、0x47)
board.WriteI2C (UB947、0x442、0x20)
board.WriteI2C (UB947、0x442、0xA0)
board.WriteI2C (UB947、0x442、0x20)
board.WriteI2C (UB947、0x442、0x00)
board.WriteI2C (UB947、0x41、0x49)
board.WriteI2C (UB947、0x442、0x00)
board.WriteI2C (UB947、0x03、0xDA)
board.WriteI2C (UB947、0x17、0x9E)
board.WriteI2C (UB947、0xC66、0x21)
MODE_SEL 配置:μ s
OLDI_DUAL:双像素 OpenLDI 接口。
中继器:中继器 模式
MAPSEL:SPWG 位映射
同轴电缆:为双绞线电缆启用 FPD-Link III
BR、
Daniel
您好、Haque、
您是否在 DOUT0 和 DOUT1 都连接到 948 的情况下设置了双链路系统? 请使用内部时钟测试图形生成、看看是否在双链路模式下锁定。
请 请参阅附件。
e2e.ti.com/.../947_5F00_Init.py.txt
另外、请检查 SER 和 DES 的模式配置 (strap)。
请参阅 947_Init.py 中 947 内部模式的设置、它无法进入双链路模式。
谢谢
BR、
Daniel