This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:TPS25810

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573799/hd3ss3212-tps25810

器件型号:HD3SS3212
主题: TPS25810 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的先生:

我们在最后一页中使用了 TI HD3SS3212 和 TPS25810 来实现 USB Type C 解决方案、请帮助您回顾、谢谢。

 e2e.ti.com/.../clo_5F00_pass1_5F00_20251001a_2D00_1_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    对于 HD3SS3212,我没有看到任何主要问题 — 存在必要的交流耦合电容器,并且 VCC 上有一个去耦电容器。 我不清楚 A 引脚上的电压是多少、但只要它们在 0V 至 2.5V 的规格范围内并在 8GHz 带宽内工作、就可以正常工作。

    我将再分配给处理 TPS25810 的团队进行审核。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25810 原理图看起来没有问题