This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:技术支持 — Zollner Electronics CR

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573120/tusb8020b-technical-support---zollner-electronics-cr

器件型号:TUSB8020B


工具/软件:

德州仪器 (TI) 支持团队大家好、  

目前、我们遇到了这个组件: TUSB8020BIPHPR 的情况。 SMT 线路报告了回流后出现空隙问题。 请找到有关它的附带图像。 此外、我们已完成可焊性测试、元件存在奇怪的行为、请参见图片。 之后,我们烘烤他们删除任何湿度,然而,结果不是积极的。  

生产日期代码为:2331、批次代码:3455636PHI  

目的是要理解、这里会发生什么。 感谢您的反馈和支持。  

如果您还有其他问题、请告知我。  e2e.ti.com/.../Voids-issue-on-the-thermal-pad.pdf

谢谢、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maria:

      让我检查一下我们的 PE、看看发生了什么。

      您可以 从设备顶部拍照吗?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maria:

       你们是否遵循了数据表中的模板?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    我已将此图像发送给我们的工程部门。 这样做的目的是将当前模板与此模板进行比较。  

    此问题可能与错误的模板有关。 请您的评论。  

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maria:

    Brian 正在研究这一点、明天会给您他的评论。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maria:

     我们 以前没有看到这个问题、可能是 模板错误。

    好极了

    Brian