This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:使用选择外部时钟+内部时序的 ds90ub947 图形无法正常工作

Guru**** 2964690 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1570962/ds90ub947-q1-ds90ub947-pattern-using-select-external-clock-internal-timing-can-not-work

主题中讨论的其他器件:ALP

已经解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建伟:

    感谢您分享此配置脚本、我很乐意帮助您查看和分析它。

    您能否提供以下信息来帮助我更好地了解系统?

    • 947-928 器件的方框图
    • 显示时序规格

    我将首先尝试确定显示屏上的时序对于 947 PATGEN 的内部时钟生成是否过于严格。 我还可以提供从 ALP GUI 为器件生成的 PATGEN 脚本示例。

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建伟:

    E2E 似乎没有附上您的最新回复、但我在内部收到了该消息。

    Hi Miguel,
    ok now. update the script
    ub947addr=0x1a
    write_patgen_reg()
    {
    local addr=$1
    local data=$2
    i2ctransfer -f -y 3 w2@${ub947addr} 0x66 $addr
    i2ctransfer -f -y 3 w2@${ub947addr} 0x67 $data
    }
    # static const struct drm_display_mode boe_ae123z7b_l13_wdp2_mode = {
    # .clock = 116985,
    # .hdisplay = 1920, 0x780
    # .hsync_start = 1920 + 70*2, 0x780 + 0x8C
    # .hsync_end = 1920 + 70*2 + 12*2, 0x780 + 0x8C + 0x18
    # .htotal = 1920 + 70*2 + 12*2 + 4*2, 0x780 + 0x8C + 0x18 + 0x08 = 0x82C
    # .vdisplay = 720, 0x2d0
    # .vsync_start = 720 + 207, 0x2d0 + 0xCF
    # .vsync_end = 720 + 207 + 2, 0x2d0 + 0xCF + 0x02
    # .vtotal = 720 + 207 + 2 + 3, 0x2d0 + 0xCF + 0x02 + 0x03 = 0x3A4
    # .vrefresh = 60,
    # };
    #disable pattern
    i2ctransfer -f -y 3 w2@${ub947addr} 0x64 0x10
    # 200Mhz / 2
    write_patgen_reg 0x03 0x03
    #h total[7:0]
    write_patgen_reg 0x04 0x2C
    #v total[3:0]
    #h total[11:8]
    write_patgen_reg 0x05 0x48
    #v total[11:4]
    write_patgen_reg 0x06 0x3A
    #h active width[7:0]
    write_patgen_reg 0x07 0x80
    #v active width[3:0]
    #h active width[11:8]
    write_patgen_reg 0x08 0x07
    #v active width[11:4]
    write_patgen_reg 0x09 0x2d
    #hsw
    write_patgen_reg 0x0a 0x18
    #vsw
    write_patgen_reg 0x0b 0x02
    #hbp
    write_patgen_reg 0x0c 0x08
    #vbp
    write_patgen_reg 0x0d 0x03
    #fps
    write_patgen_reg 0x0f 0x1E
    #select external clock + internal timing
    i2ctransfer -f -y 3 w2@${ub947addr} 0x65 0x0c
    #enable pattern
    i2ctransfer -f -y 3 w2@${ub947addr} 0x64 0x15

    请允许我到 EOD /明天早上为您生成新的 PATGEN 脚本、

    如果您有显示计时技术规格、您能分享吗?

    感谢您的耐心

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。