请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90C189-Q1工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
视频无法与 DPI 视频一起发送出去。
现在、我需要将 DPI 信号转换为 LVDS 信号。 这是以下硬件设计:

现在我使用 示波器测量 VOUT0_DATAx 中的信号。 并且 PIN 中有信号。
SOC_VOUT0_PCLK 信号如下: 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
视频无法与 DPI 视频一起发送出去。
现在、我需要将 DPI 信号转换为 LVDS 信号。 这是以下硬件设计:

现在我使用 示波器测量 VOUT0_DATAx 中的信号。 并且 PIN 中有信号。
SOC_VOUT0_PCLK 信号如下: 
尊敬的 Meng:
首先、对于单个 LVDS 输出、MODE0 引脚应被拉低。 在原理图中、它被拉高至 1.8V。 请将其更改为将 MODE0 连接到地。
对于 LVDS 输出、LVDS 通道需要 100 Ω 终端。 端接可以是外部端接(如差分电阻器)、也可以是显示接收端内的内部端接。 如果显示器具有内部端接、则不应为这些 LVDS 通道安装差分电阻器。
请检查 LVDS 时钟输出是否与输入时钟的速率相同。 与探测输入时钟的方式类似、请检查 LVDSA_CLK 的波形以检查像素时钟频率。
在传输输入视频后、LVDS 通道波形上是否有输出? 也请对此进行探测、以检查这些信道上是否有活动。
此致、
Ikram