This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C189-Q1:能否将 DPI 信号转换为 LVDS

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1574197/ds90c189-q1-can-you-convert-the-dpi-signal-to-lvds

器件型号:DS90C189-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

视频无法与 DPI 视频一起发送出去。

现在、我需要将 DPI 信号转换为 LVDS 信号。 这是以下硬件设计:


 

现在我使用 示波器‌测量 VOUT0_DATAx 中的信号。 并且 PIN 中有信号。
SOC_VOUT0_PCLK 信号如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 DPI 信号的 SOC 配置  
    静态
    常量结构体 DRM_DISPLAY_MODE BoE_av069hdt_a80_2dp0_mode ={
    .clock = 76782、
    .hdisplay = 1280、
    .hSYNC_START = 1280 + 26、
    .hSYNC_END = 1280 + 26 + 8、
    .htotal = 1322、
    .vdisplay = 720、
    .vsync_start = 720 + 8、
    .vsync_end = 720 + 8 + 2、
    .vtotal = 733、
    .flags = 0、
    };

    静态常量结构 panel_desc BoE_av069hdt_a80_2dp0 ={
    .modes =&BOE_av069hdt_A80_2dp0_mode、
    .num_modes = 1、
    .bpc = 8、
    .size ={
    .width = 154、
    .height = 85,
    }、
    .bus_format = media_bus_FMT_RGB888_1X24、
    .BUS_FLAGS = DRM_BUS_FLAG_DE_HIGH | DRM_BUS_FLAG_PIXDATA_DRIVE_POSedge | DRM_BUS_FLAG_SYNC_DRIVE_POSedge、
    .CONNECTOR_TYPE = DRM_MODE_CONNECTOR_DPI、
    };


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    首先、对于单个 LVDS 输出、MODE0 引脚应被拉低。 在原理图中、它被拉高至 1.8V。 请将其更改为将 MODE0 连接到地。

    对于 LVDS 输出、LVDS 通道需要 100 Ω 终端。 端接可以是外部端接(如差分电阻器)、也可以是显示接收端内的内部端接。 如果显示器具有内部端接、则不应为这些 LVDS 通道安装差分电阻器。

    请检查 LVDS 时钟输出是否与输入时钟的速率相同。 与探测输入时钟的方式类似、请检查 LVDSA_CLK 的波形以检查像素时钟频率。

    在传输输入视频后、LVDS 通道波形上是否有输出? 也请对此进行探测、以检查这些信道上是否有活动。

    此致、
    Ikram