This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:为什么在 Vcc = 5V 时建议使用更小的 C1 电容?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1573637/max3232e-why-is-a-smaller-c1-capacitance-recommended-at-vcc-5-v

部件号:MAX3232E


工具/软件:

您好的团队、

在数据表中、表 9-1 显示了建议的电容值与 Vcc 之间的关系。 似乎建议在 Vcc = 5.0V 和 Vcc = 3.3V 时使用不同的值

我的理解是、内部电荷泵(倍增器)调节至±5.5V。因此、当 Vcc = 5V 时、与 Vcc = 3.3V 相比、过充电压更高

这可能会导致比 Vcc = 3.3V 时更大的损耗。这是否是建议为 C1 使用较小电容值的原因? 我的理解是否正确?

感谢您的意见。

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teritama、

     我认为 C1 和 C2 的方式是、它们像水桶一样用于填充更大的水桶 (V+/V-)。 盖子越小、铲斗就越小。 使用较小的盖子时、可以更快地灌装和清空、但最终必须 更频繁地填充盖子(这会影响切换)。 如果使用更大的电容器、则水桶会更大、而且填充和清空的频率更低、但最后一个水桶的理想点 (V+/V-) 可能会溢出或低于理想电压、因此在过小和过大之间需要进行一些权衡。  

    下面是一个逐步说明这一点的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/ta http/sszt674/sszt674.pdf?ts = 175986617093&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fdocument-viewer%252Flit%252Fhtml%252FSSZT674

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bobby-san、

    感谢您的答复。 我知道在使用过小的电容器与使用过大的电容器之间需要权衡。

    据我了解、Vcc = 5V 和 Vcc = 3V 之间的电容差异是因为、当对两者使用相同的电容时、在 Vcc = 5V 时负载瞬态特性变得更加明显。 为避免这种情况、为 C1 和 C2 选择了较小的电容。 这是正确的吗?

    此外、选择的 C1 小于 C2。 这是因为 C1 直接连接到 Vcc、因此受 Vcc 的影响比 C2 更大?

    我的理解是否正确?

    此致、

    teritama  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teritama、

    我对 C2 电路没有太多的见解(当我询问但不想提供更多详细信息时,设计人员会将其视为黑盒)。  

    我认为 C1 看起来与应用手册中分享的那一个相似。 C2(我猜)可能 仍然会看到 Vcc 的连接、但它的工作是储存更多的电荷、而 C1 的工作是抽取更多的水以保持 C2 充满。 (C1 的切换速度比 C2 快)。 C2 然后使用水来填充 V+和 V-水箱。 如果 C2 更小、我认为当器件实际驱动总线/负载时、它会影响 V+和 V-的稳定性。  

    - Bobby